2267990_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2267990_ja-JP

2267990_ja-JP

互換性のある圧力センサを探しています

皆さんこんにちは

オリジナルの 125pc05d1 と交換できる互換性のある圧力センサを探しています。

125pc05d1はオリジナルの圧力センサです。差圧タイプです。

オリジナルの圧力センサの外形図と技術仕様を添付しました。

125pc05d1 の感度はおよそ Δmv/Δp ≈ 70mv/5psi ≈ 14 に等しいですが、後続の増幅回路が複雑なので、どのように調整すればよいか分かりません。同じ感度を持ち、互換性のある新しいモデルの圧力センサがあれば理想的です。

より詳細なテストについては、以下のリンクを参照してください。

https://www.eevblog.com/forum/repair/replacing-the-pressure-sensor-requires-assistance/



ご協力ありがとうございます。

Re: Seeking a compatible pressure sensor

こんにちは、

形状と機能の両方においてオリジナルの 125pc05d1 に最も近い MPX10DP の使用を検討してください。より高い解像度を得るために、より広い圧力範囲やより高い出力電圧が必要な場合は、追加の信号調整が必要になりますが、MPX5010DP を検討してください。

BRs、トーマス

Re: Seeking a compatible pressure sensor

よろしくお願いします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 07:43 AM
更新者: