2267951_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2267951_zh-CN

2267951_zh-CN

88Q9098: 能否在 STA 模式下启用/禁用 ofdma/mu-mimo?

我一直在苦苦寻找答案,但就是找不到。


我想添加启用/禁用功能


下一次连接到接入点时为 DL-OFDMA、UL-OFDMA、DL-MU-MIMO、UL-MU-MIMO


我知道启用这些功能是由接入点完成的、


但我并不关心它以何种形式出现,比如改变能力,或者其他、


我只是想让它以这种方式工作:

当我启用 DL-OFDMA 时,如果接入点尝试使用,它就会工作、

而当我在 STA 中禁用它时,即使 AP 尝试禁用,也不会起作用。


如果可能,那就再好不过了、

但即使不可能,我也会非常感激。


我真的需要你的帮助。


谢谢!

Re: 88Q9098: Is it possible to enable/disable ofdma/mu-mimo in STA mode?

感谢您的支持

Re: 88Q9098: Is it possible to enable/disable ofdma/mu-mimo in STA mode?

你好@nhk


OFDMA/MU-MIMO 功能只能由 AP 端配置。STA 无法禁用它。STA 将使用 AP 指定的通信协议进行通信。


顺祝商祺!

肖恩

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-24-2025 03:31 AM
Updated by: