2267951_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2267951_ja-JP

2267951_ja-JP

88Q9098: STA モードで ofdma/mu-mimo を有効/無効にすることは可能ですか?

私はこの答えを見つけるためにSO一生懸命努力してきましたが、できませんでした。


私が望んでいたのは、有効/無効にする機能を追加することでした


DL-OFDMA、UL-OFDMA、DL-MU-MIMO、次回 AP に接続するときの UL-MU-MIMO


これらを有効にするのはAPによって行われることは承知していますが、


しかし、それがどのような形をとるかは気にしません。例えば、能力を変えるとか、


私はこれを次のように動作させたいのです:

DL-OFDMAを有効にすると、APがそれを使用しようとすると動作します。

STA で無効にすると、AP が無効にしようとしても機能しなくなります。


可能であれば、それは完璧です。

しかし、たとえそれが不可能であっても、私はSO感謝します。


本当にあなたの助けが必要です。


よろしくお願いします。

Re: 88Q9098: Is it possible to enable/disable ofdma/mu-mimo in STA mode?

サポートありがとうございます

Re: 88Q9098: Is it possible to enable/disable ofdma/mu-mimo in STA mode?

こんにちは@nhk


OFDMA/MU-MIMO 機能は AP 側でのみ設定できます。STA はこれを無効にできませんでした。STA は AP によって指定された通信プロトコルを使用して通信します。


よろしくお願いいたします。

ショーン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-24-2025 03:29 AM
更新者: