2267946_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2267946_ja-JP

2267946_ja-JP

SPIサンプルコード

こんにちは。私は「Spi_Transfer_S32K312」というプロジェクトでNXP が提供する spi サンプル コードを勉強しています。コード内の各関数の意味を知りたいのですが、ヘッダーファイルの場所を知ることはCANですか?


mingimin_0-1766466097344.pngmingimin_0-1766466097344.png


Re: spi example code

こんにちは@mingimin

ヘッダー ファイルは、プロジェクト ディレクトリ内の RTD → include の下にあります。

さらに、S32K3/S32M27x SPI ドライバ統合マニュアルと RTD に付属のユーザー マニュアルを確認することをお勧めします。これらのドキュメントには、ドライバの制限、ハードウェアとソフトウェアの要件、使用ガイドライン、構成手順など、ドライバに関する詳細情報が記載されています。これらは、ドライバの行動や能力をより深く理解するのに役立ちます。

これらのリソースは、たとえば次のパスにあります: C:\NXP\S32DS.3.5\S32DS\software\PlatformSDK_S32K3\RTD\Spi_TS_T40D34M50I0R0\doc

正確なパスは、S32DS のバージョンとインストール ディレクトリによって異なる場合があることに注意してください。


BR、ヴェインB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-03-2026 02:29 AM
更新者: