NXPチームの皆様、こんにちは。
私は i.MX 8M Plus (MIMX8ML8) をベースにしたカスタム ボードに取り組んでいます。以下のISSI LPDDR4メモリを使用する予定です。
型番: IS46LQ32512A-046BLA2
仕様: 16Gb (2GB)、512Mx32、LPDDR4、2133MHz (-046 スピード グレード)、オートモーティブグレード (A2)。
i.MX 8M ファミリ LPDDR4 互換性ガイドを確認したところ、他の ISSI 部品は検証済みである一方、この 16Gb 部品は 8M Plus には明示的に記載されていないことに気付きました。
互換性: この特定の ISSI 部品番号が i.MX 8M Plus DRAM コントローラと互換性があるかどうかを確認できますか?この密度 (16Gb) に関して既知の問題はありますか。
NXP はこの 2GB ISSI チップに対して「すぐに使用できる」構成を提供していますか、それとも自分で作成する必要がありますか?
@GOWRIPRIYA_G @naikabhishek @pradeep_t
こんにちは@RishikeshC
この LPDDR4 が JDEC 仕様に準拠している限り。そうすると、imx8mp 上で問題なく動作します。IS46LQ32512A‑046BLA2 のデータシートファイルを確認しましたが、問題はないはずです。
BR