2267450_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2267450_ja-JP

2267450_ja-JP

KV58F220M GHSフラッシュの問題
こんにちは、チームの皆さん。RAM にコードをダウンロードする際に問題が発生しています。ご参考までにPFA。
 
コマンドからの出力:
Green Hills Probe エラー 1 (一般エラー)。
エラー 1 (一般エラー): Icepick はコアをアクティブ化できませんでした。
 
ロード: ダウンロードに失敗しました。
Re: KV58F220M GHS FLASH ISSUEご返信ありがとうございます。開始スクリプトでRAMアドレスをリンクしてGHSからサポートを受けてみようと思います。Re: KV58F220M GHS FLASH ISSUE

こんにちは@Pavan_Moodyさん

ご投稿ありがとうございます。残念ながら、Green Hills または Green Hills プローブが入手できないため、私の側で試すことができません。MCUXpresso と当社の SDKs を使用してテストしたところ、すべて正常に動作しました。SDKはここから入手できます:ボードを選択 | MCUXpresso SDK Builder。テスト手順は次のとおりです。

1. SDKの「Hello World」デモをmcuxpressoにインポートする

2. 「アプリケーションをRAMにリンク」オプションを設定します

Celeste_Liu_0-1766395208665.png

3. RAMを位置1に移動する

Celeste_Liu_1-1766395287705.png

4. コンパイルとデバッグ

Celeste_Liu_2-1766395303638.png

すべて問題なく実行されました。
Green Hills に関しては、当社が公式にサポートしている IDEs ではありません。引き続き使用したい場合は、サポート チームに直接問い合わせることをお勧めします。

ご理解いただきありがとうございます。良い一日をお過ごしください。

BR

セレステ

Re: KV58F220M GHS FLASH ISSUEコマンドからの出力:
セットアップ スクリプトを実行しています: C:\ユーザー\Pavan.Jm\Downloads\KV58ramconfig\Project57\tgt\mpserv_standard.mbs
エラー1(一般エラー):SWD障害
エラー 1 (一般エラー): CTRL/STAT.STICKYERR が設定されています
Green Hills Probe エラー 1 (一般エラー)。
エラー 1 (一般エラー): コア 1 のレジスタ trcpdsr を読み取ることができませんでした。

マニュアルのジャンパー設定に従いましたが、まだ他の問題があります。CAN、助けていただけませんか。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-23-2025 02:32 AM
更新者: