2267442_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2267442_ja-JP

2267442_ja-JP

S32K3 BCTUによってトリガーされたADCチャネルの異常な数

こんにちは、NXP

EMIOS による ADC 取得のトリガーをテストして BCTU をトリガーし、その結果を FIFO1 に格納するプロセス中に異常を発見しました。私は、RTD バージョン 6.0.0 の S32K344 ハードウェアを使用しています。

  1. ソフトウェアを使用して BCTU のトリガーをテストし、1 つの結果を得ました。これは期待通りの正しい結果です。
  2. PWM で BCTU をトリガーし、次に ADC をトリガーするテストを行いました。ADC チャネルを 3 以上に構成したところ、取得された結果の数も正しくなり、期待どおりになりました。
  3. 2 のテストに基づき、チャネル数を 2 に設定したところ、得られた結果の数は 4 となり、期待どおりになりませんでした。

ここに私の設定、テストデータ、設定プロジェクトの一部を示します。
wuxianlong_0-1766383220988.png
wuxianlong_1-1766383245224.png

宜しくお願いします、
シアンロン

Re: S32K3 Abnormal number of ADC channels triggered by BCTU

こんにちは@ wuxianlong

提供されたデモをテストしたところ、問題を再現CAN。

これは、RTD の実装制限が原因である可能性があります。

CH17 の割り込み有効化を無効にすると、問題は解決するはずです。

Senlent_1-1766477179275.png




Re: S32K3 Abnormal number of ADC channels triggered by BCTU

こんにちは@ wuxianlong

「でも、原因は何でしょう?確認してみたところ、BCTUのトリガー数は1でした。」

コードにエラーは見当たりません。フラグは変更を保持します。(設定Bctu_Trg にブレークポイントを設定します。

Senlent_0-1766485767055.png


Re: S32K3 Abnormal number of ADC channels triggered by BCTU

こんにちは、 @Senlent

サポートありがとうございます。あなたの提案によれば、PWM 割り込みを無効にすると、実際にこの問題は解決できることが判明しました。しかし、その理由は何でしょうか?確認したところ、BCTU のトリガー数は 1 です。

よろしくお願いします、
シアンロン

Re: S32K3 Abnormal number of ADC channels triggered by BCTU

こんにちは@ wuxianlong

Senlent_0-1766571675437.png


CH17 の割り込みを有効にすると (FEN がセットされる)、flag0 と flag2 は同じになり、これは予想どおりです。ただし、flag1 は flag2 の 2 倍のサイズ (また flag0 の 2 倍のサイズ) であることがわかります。したがって、BCTU が 2 回トリガーされ、FIFO1 でエラーが発生したと考えられます。

Senlent_1-1766572487867.png


Re: S32K3 Abnormal number of ADC channels triggered by BCTU

こんにちは、 @Senlent

申し訳ありませんが、私の表現が十分に明確でない可能性があります。

PWM 割り込みが無効になった後、BCTU が 1 つの ADC チャネルを正しくトリガーできるのはなぜでしょうか?PWM 割り込みを無効にする前は、トリガーされた ADC チャネルが正しくありませんでした。PWM 割り込みを無効にする前に、BCTU のトリガー カウントが正しいこと、および 1 つの PWM が通常 BCTU を 1 回トリガーしていることを確認しました。

私の以前の理解によれば、PWM は BCTU を正しくトリガーし、ADC を誤ってトリガーしたのは BCTU でした。しかし、あなたの説明によると、PWM 信号のルーティングに問題があるようです。これはよく分かりません。さらに詳しい情報を提供してもらえますか?

よろしくお願いします、
シアンロン

Re: S32K3 Abnormal number of ADC channels triggered by BCTUどうもありがとうございます。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-26-2025 02:26 AM
更新者: