2267317_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2267317_ja-JP

2267317_ja-JP

CLRC663 (CLEV6630B) スタンバイ電流はデータシートよりはるかに高い

こんにちは、

CLEV6630BCLRC663を使用して、スタンバイ モードで電流を測定しています。

設定:

  • CLEV6630B VDDピンはNordic Power Profiler Kit (PPK) (J303)を介して電源供給されます。

  • nRF52840CLEV6630B間のSPI接続(MOSI、MISO、SCK、SSEL)

  • CLRC663とのSPI通信

  • ジャンパーJ303、J101、J300が切断されています

問題:

スタンバイモードでは、VDD で約 60~70 µAを測定しましたが、データシートでは約 4~6 µA と指定されています。

質問:

  • スタンバイ電流が高くなる原因は何でしょうか?

  • SPI、MCU、またはその他の I/O パス(オンボード回路を含む)を介したリークが発生する可能性がありますか?

  • データシートのスタンバイ電流に達するために、リーク電流を最小限に抑えるにはどうすればよいですか?

  • スタンバイ データシートの基準を満たすために、VDD から CLRC663 への電流のみを測定するための推奨方法は何ですか?

よろしくお願いします。

Re: CLRC663 (CLEV6630B) Standby Current Much Higher Than Datasheet

こんにちは@Lior

スタンバイ (アイドル) モードにするコマンドも送信する必要があります。

Re: CLRC663 (CLEV6630B) Standby Current Much Higher Than Datasheet

こんにちは、

コマンド レジスタのスタンバイ ビットを上げています。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-23-2025 02:38 AM
Updated by: