我在使用恩智浦 MPC5748G devkit [SPC5748GHMKU6] HSM 模块
时遇到了问题,保密协议
[网络安全参考手册 - HSM 网络安全固件标准代码包 - HSM 网络安全固件基本软件包] 全部可用。
问题是我设法通过 DCF 记录启用了 HSM,我验证它已通过 SSCM_UOPS_HSE = 1 启用,
但是对于 HADR(HSM 起始地址),SSCM_HSA_HADR = 0x00000000 这意味着没有 HSM 启动标头可用。
因此,我怀疑我的目标上是否闪存了 HSM 固件。
问 1: 如何验证我的 devkit 是否有可用的 HSM 固件?
问题 2:如果我已经有了 HSM 固件,我应该在以下 HSM 代码/数据块中看到什么?
问题 3: 如果我的目标上没有闪存固件,我该如何获取固件?
特别是我已经有 100 多件了
问题 4:如果有固件可用,在哪里可以找到 HSM 的启动地址?
我使用带有 PE micro 插件的 S32ds 集成开发环境进行闪存和调试,并使用 PKGPPC NEXUS STARTER 应用程序加载我的 DCF 记录 [UTest Algorithm]。
#MPC5748G #HSM
你好@Yousry
请注意,带有 HSM 固件的设备仅提供给经批准的客户(批量非常大)。标准设备 SPC5748G... 未安装 HSM 固件。带有 HSE 固件的设备具有特殊的部件号。
如果你还没有与恩智浦的销售部门达成协议来购买此类设备,那么获得这些设备的机会就很小了。
强烈建议选择带有 HSE(硬件安全引擎)的设备。所有用户均可免费使用 HSE 固件。建议将 S32K3 系列设备作为 MPC5748G 的替代品:
此致,
Lukas
我们已经订购了SPC5748GHMKU6
参考手册 " 订单信息 " 部分提到了这个,因为它已经有 HSM 了
那么你能指导我通过回答我之前问过的问题来弄清楚吗?
预先感谢
,
Yousry
我不得不同意数据表令人困惑的说法。我过去曾要求澄清这一点,但一直没有得到更新。因此,虽然有 HSM 模块,但没有 HSM 固件。我上面的回答仍然有效。
此致,
Lukas