2267112_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2267112_ja-JP

2267112_ja-JP

16 スロット モードで CLRC66303HN を使用してタグ 15693 を読み取ることができません。

使用している SDK バージョンは...

NxpNfcRdLib_RC663_v07.14.00_Pub.zip

1 つのスロットを使用してタグを読み取るのは非常に高速ですが、16 スロットに変更すると、エラー 0x201 または 0x203 が頻繁に報告されます。


私の変更ロジックはすべて削除することです |

PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS を /* | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS */ に置き換えます。

改訂時に見落とされた他の部分はありますか?

具体的な変更点は以下のとおりです。

 
diff --git a/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phacDiscLoop/src/Sw/phacDiscLoop_Sw_Int_V.c b/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phacDiscLoop/src/Sw/phacDiscLoop_Sw_Int_V.c
index a2b1dd9..317b4b2 100644
--- a/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phacDiscLoop/src/Sw/phacDiscLoop_Sw_Int_V.c
+++ b/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phacDiscLoop/src/Sw/phacDiscLoop_Sw_Int_V.c
@@ -47,7 +47,7 @@ phStatus_t phacDiscLoop_Sw_DetTechTypeV(
     /* Inventory request with one slot */
     status = phpalSli15693_Inventory(
             pDataParams->pPalSli15693DataParams,
-            pDataParams->sTypeVTargetInfo.bFlag | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS | PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY,
+            pDataParams->sTypeVTargetInfo.bFlag /*| PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS*/ | PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY,
             0,
             NULL,
             0,
@@ -106,7 +106,7 @@ phStatus_t phacDiscLoop_Sw_Int_CollisionResolutionV(
     /* Symbol 0 */
     status = phpalSli15693_Inventory(
             pDataParams->pPalSli15693DataParams,
-            pDataParams->sTypeVTargetInfo.bFlag | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS | PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY,
+            pDataParams->sTypeVTargetInfo.bFlag /*| PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS*/ | PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY,
             0,
             aMaskBuffer,
             bMaskBitLength,
diff --git a/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phpalSli15693/src/Sw/phpalSli15693_Sw.c b/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phpalSli15693/src/Sw/phpalSli15693_Sw.c
index a99ad24..d507f8e 100644
--- a/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phpalSli15693/src/Sw/phpalSli15693_Sw.c
+++ b/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phpalSli15693/src/Sw/phpalSli15693_Sw.c
@@ -1839,7 +1839,7 @@ phStatus_t phpalSli15693_Sw_InventoryExt(
         /* Clear INVENTORY, AFI and NBSLOTS flag */
         if((status & PH_ERR_MASK) != PH_ERR_SUCCESS)
         {
-            pDataParams->bFlags &= (uint8_t)~(uint8_t)(PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY | PHPAL_SLI15693_FLAG_AFI | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS);
+            pDataParams->bFlags &= (uint8_t)~(uint8_t)(PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY | PHPAL_SLI15693_FLAG_AFI /*| PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS*/);
         }
 
         /* Verify the exchange status. */
@@ -1967,7 +1967,7 @@ phStatus_t phpalSli15693_Sw_InventoryExt(
     }while(bAllBlocksRead == 0U);
 
     /* Clear INVENTORY, AFI and NBSLOTS flag */
-    pDataParams->bFlags &= (uint8_t)~(uint8_t)(PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY | PHPAL_SLI15693_FLAG_AFI | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS);
+    pDataParams->bFlags &= (uint8_t)~(uint8_t)(PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY | PHPAL_SLI15693_FLAG_AFI /*| PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS*/);
 
     pDataParams->bExplicitlyAddressed = 0;
Re: 使用CLRC66303HN 在16-slots模式无法读取15693标签

こんにちは@a751116023

次の手順を試してください。

1. リーダーを初期化します。

プロトコルを ISO15693 に設定します。

衝突回避を有効にします。

タイムスロット = 16 を選択します (複数タグのシナリオの場合)。

2. インベントリ コマンドを開始します。

リーダーは Inventory コマンドを送信し、タグは応答する時間枠をランダムに選択します。

読者は回答を収集します:

タイムスロットにタグが 1 つしかない場合 → UID を取得します。

タイムスロットで衝突が発生した場合 → 認識できず、「未完了」とマークされます。

3. 認識されたタグを記録します。

正常に読み取られた UID をリストに保存します。

認識されたタグに Select コマンドを送信して、後続の衝突回避からタグを削除します。

4. 完了するまでループします。

次の条件が満たされるまで手順 2 ~ 4 を繰り返します。

すべてのタグ UID が認識されるか、再試行の最大回数に達しました。

Re: 使用CLRC66303HN 在16-slots模式无法读取15693标签

我掴

Middlewares\Third_Party\nxp\NxpNfcRdLib\intfs\phacDiscLoop.h のPHAC_DISCLOOP_CFG_MAX_VICINITY_CARDS_SUPPORTED が 0x10 に変更された後、良い画像が 16 スロットに挿入されました。 Examples\NfcrdlibEx4_MIFAREClassic\NfcrdlibEx4_MIFAREClassic.c 次只能读取一张卡 给这张卡休眠之后继续读取 还是只读取到这一张卡 怎么 解决?
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-25-2025 02:25 AM
Updated by: