2267092_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2267092_ja-JP

2267092_ja-JP

Kinetis K40DN512 の USB CDC デュアル VCOM および MSC

こんにちは、


私は、K40DN512 ボード上で FatFS アプリケーションを使用してデュアル VCOM および MSC を作成しようと取り組んでいます。


デバイス スタック上のデュアル VCOM と SD ディスクを使用した FatFS の動作は確認できましたが、MSC の実装は困難でした。デバイス構成ツールを使用して一部の USB コンポーネントを構成する人がいるのを見たことがありますが、私のプロセッサはこれをサポートしていません。


適切なエンドポイントやその他の記述子情報を構成するために、何らかの形式のウィザードを使用して USB デバイス記述子を構成するより簡単な方法はありますか?

そうでない場合、これまでに USB デバイス スタック経由でデュアル CDC VCOM および MSC w/ FatFS システムを動作させることに成功した人はいますか?もしSOなら、どのような構成を使用しましたか?


ヒントやガイダンスがあれば歓迎します。

Kinetis KシリーズMCUUSBRe: USB CDC Dual VCOM and MSC on Kinetis K40DN512

こんにちは@tbryant

要件に最も近い SDK デモ(例: usb_device_composite_cdc_msc_disk)を選択することをお勧めします。まず、ボード上で正常に動作することを確認し、次を参照して 2 番目の CDC インターフェースを追加します。

Re: 複合USBデュアルCDCデバイス - NXPコミュニティ


ありがとう。


BR

アリス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-23-2025 03:31 AM
更新人: