为什么恩智浦 MBDT 硬编码
这与外部模型数据存储的其他用途相冲突,并使引用配置的使用变得比预期的要难。
Mathworks 推荐的参考配置设置是为项目中的配置使用通用共享 sldd,并将其链接到每个模型。但是,如果使用恩智浦 MBDT 执行此方法,那么下次打开模型时 MBDT 就会覆盖数据存储,而且 MBDT 也会变得非常混乱。
你好,@Henrik-Wires、
作为参考,您可以查看位于 model_ref 文件夹中的 s32k3xx_refconfig_s32ct 模型结构。此示例说明了如何在模型引用层次结构中应用引用配置:下级模型通过使用 引用 字典来引用顶级模型的 SLDD。
如果您更愿意在标准模型层次结构(而不是模型参考层次结构)中应用参考配置方法,则可以创建一个独立组网 \(SA\) SLDD 文件并从需要此配置的每个特定模型的 SLDD 中引用该文件。这是使用前面在 “参考词典” 部分中描述的相同机制完成的。
希望对您有所帮助、
德拉古