2266960_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2266960_ja-JP

2266960_ja-JP

st25r200リーダーを使用したMIFARE Classic 4k認証

こんにちは、みんな、

私は NXP MCU を搭載した X-NUCLEO-NFC10A1 NFCリーダを使用しています。
このリーダーを使用して、MIFARE Classic 4K カードを正常に検出できます。

ただし、読み取り/書き込みアクセスのためにセクターを認証しようとすると、問題が発生します。

次のシーケンスを使用して認証コマンドを送信しています:
[ AUTH_CMD + BLOCK_ADDRESS ]

このコマンドを送信すると、タイムアウト エラーが発生します。
タイムアウト値を増やしてみましたが、問題は依然として解決しません。

認証コマンドに CRC を手動で追加して送信すると、リーダーはフレーミング エラーを返します。

誰か確認してください:

ST25R200 を使用して MIFARE Classic 4K 認証を実行する正しい方法ですか?

はいの場合、タイムアウトまたはフレーミング エラーの原因は何でしょうか?

ST25R200 を使用した MIFARE Classic 認証に関連する参照コード、アプリケーション ノート、または例をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ共有してください。

ご協力をよろしくお願いいたします。

Re: MIFARE classic 4k auth using st25r200 reader

こんにちは@RajPadmani

ST25R200はNXPの製品ではありません。はい、NXP のリーダーに基づく MIFARE Classic 4k 認証専用の例がありますが、これは NDA の下で利用可能であるため、以下の手順に従って NXP と NDA を締結することをお勧めします。

NXP 開発者向け技術サポートとリソース | NXP Semiconductors

選択し、

KaiLi_0-1766214454927.pngKaiLi_0-1766214454927.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-20-2025 02:33 AM
更新者: