2266890_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2266890_zh-CN

2266890_zh-CN

有关 FS32K144HAT0MMHT 功能安全外设驱动器 (SPD) 的询问——可用性和免费来源

队员们好

我们正在使用 FS32K144HAT0MMHT 微控制器启动一个新的 ISO 26262 (ASIL-B) 项目,并想了解功能安全外设驱动器 (SPD) 的工作原理。

我们在哪里可以下载 SPD 软件包,我们是否需要特定的软件包名称,如 NXP 软件许可证 & 支持门户中的 SW32K1-SPD-D?

SPD 是免费的还是包含在标准 RTD/SDK 下载中,还是需要单独的许可证?

是否有研究 SPD 早期发展驱动因素的范例或免费资料?

如能就查找 SPD 或相关资源提供指导,将不胜感激。

谢谢!

Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc

你好,@KAVINKUMAR7、

S32K1 — 功能安全外设驱动器 (SPD) 仅包含以下驱动程序:
适用于 S32K1 的 扩展 MCEM 驱动程序 ,版本 1.0.1

https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K1-SPD-D&_gl=1*ao7djc*_ga*M....

该驱动程序包含在 S32K1xx 标准软件包中,该软件包免费提供。
它兼容 S32K1/S32M24x 实时驱动程序,ASR R21-11,版本 2.0.0 P04。
不过,该驱动程序没有提供功能示例。


此致,

丹尼尔

Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc

您好,

本 SPD 支持生产。请确认是否适合在生产环境中使用?

Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc

你好,@KAVINKUMAR7、

是的,确实如此。请参阅版本说明。

此版本为 RTM(准备生产)级别。

danielmartynek_0-1766921833541.png

此致,

丹尼尔


Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc你好,

感谢您的回复。

我已经安装了最新的 S32 Design Studio IDE,并使用了版本说明中提到的 RTM(准备制造)RTD SDK。CAN 示例项目是使用提供的 SDK 和配置工具直接生成的。

但是,即使使用了这个设置,我仍然面临以下版本错误:

致命错误:port_ci_port_port_IP_TYPES.H:以下位置不会出现此类文件或目录

错误:

board/port_ci_port_IP_CFG.c: 56 #include " port_ci_port_port_port_IP_TYPES
.H "
Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc

你好,@KAVINKUMAR7、

看来这是一个兼容性问题。

在正确的 S32DS IDE 版本中,只能安装 SPD 发行说明中指定的兼容的 RTD 和 SPD。不应存在其他 RTD 版本。如果需要多个 RTD 版本,建议安装单独的 IDE 实例。

由于您的后续问题不再与 SPD 有关,如果您需要进一步帮助,请创建一个新的主题。


此致,

丹尼尔

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-03-2026 02:24 AM
更新人: