2266890_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2266890_ja-JP

2266890_ja-JP

FS32K144HAT0MMHT用セーフティ周辺ドライバ(SPD)に関するお問い合わせ – 入手状況と無料ソース

こんにちは、チームの皆さん

FS32K144HAT0MMHT MCU を使用して新しい ISO 26262 (ASIL-B) プロジェクトを開始しており、セーフティ ペリフェラル ドライバ (SPD) がどのように動作するかを理解したいと考えています。

SPD パッケージはどこからダウンロードできますか? また、NXP ソフトウェア ライセンス & サポート ポータルでは、SW32K1-SPD-D のような特定のパッケージ名が必要ですか?

SPD は無料ですか、または標準の RTD/SDKs ダウンロードに含まれていますか、それとも別のライセンスが必要ですか?

初期開発で SPD ドライバを研究できるサンプルや無料ソースはありますか?

SPD または関連リソースの検索に関するガイダンスがあれば幸いです。

ご回答をお待ちしています。

Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc

こんにちは@KAVINKUMAR7

S32K1 – セーフティ ペリフェラル ドライバ (SPD)には、次のドライバのみが含まれています。
S32K1用拡張MCEMドライバ、バージョン1.0.1

https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K1-SPD-D&_gl=1*ao7djc*_ga*M...

ドライバは、無料で入手できる S32K1xx 標準ソフトウェア パッケージに含まれています。
S32K1/S32M24x リアルタイム・ドライバ、ASR R21-11、バージョン 2.0.0 P04 と互換性があります。
ただし、このドライバの機能例は提供されていません。


よろしくお願いいたします。

ダニエル

Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc

こんにちは、

この SPD は生産をサポートします。実稼働環境での使用に適しているかどうか確認していただけますか?

Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc

こんにちは@KAVINKUMAR7

はい、そうです。リリースノートを参照してください。

このバージョンは RTM (製造準備完了) レベルです。

danielmartynek_0-1766921833541.pngdanielmartynek_0-1766921833541.png

よろしくお願いいたします。

ダニエル


Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourcこんにちは、

ご返答ありがとうございます。

最新の S32 Design Studio IDE をインストールし、リリースノートに記載されているように RTM (Ready to Manufacture) RTD SDK を使用しました。CAN サンプル プロジェクトは、提供された SDK と構成ツールを使用して直接生成されました。

ただし、この設定でも、次のビルド エラーが発生します。

致命的なエラー: Port_Ci_Port_Ip_Types.h:そのようなファイル、又はディレクトリはありません

エラー発生場所:

ボード/Port_Ci_Port_Ip_Cfg.c:56
#include "Port_Ci_Port_Ip_Types.h"
Re: Inquiry about Safety Peripheral Drivers (SPD) for FS32K144HAT0MMHT – Availability and Free Sourc

こんにちは@KAVINKUMAR7

これは互換性の問題のようです。

正しい S32DS IDE バージョンでは、互換性のある RTD と、SPD リリース ノートに指定されている SPD のみをインストールする必要があります。追加の RTD バージョンは存在しない必要があります。複数の RTD バージョンが必要な場合は、個別の IDEs をインストールすることをお勧めします。

追加の質問は SPD とは関係がなくなったため、さらにサポートが必要な場合は新しいThreadを作成してください。


よろしくお願いいたします。

ダニエル

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-03-2026 02:23 AM
更新人: