こんにちは、NXP チームの皆様、
現在、 S32G3 ETH2CANを検討中です。「AN13423: S32GアプリケーションノートにおけるLLCEのCAN2CAN、CAN2ETH、ETH2CAN機能の使用」によると、 int_app.elfをビルディングした後、サンプル アプリケーションをデバッグするには、 TRACE32 を使用する必要があります。
私たちの質問は次のとおりです。
TRACE32 デバッガーがない場合でも、ETH2CAN は実行できますか?
もしそうなら、どのように実装すべきでしょうか?
ありがとうございます
ジャッキー
こんにちは、ジャッキー
お問い合わせいただきありがとうございます。
TRACE32 デバッガーがない場合でも、ETH2CAN は実行できますか?
>>>はい、しかしデバッガーはコードをデバッグするのに適した方法です。
もしそうなら、どのように実装すべきでしょうか?
>>> int_app.elfの Blob ファイルを作成し、その Blob ファイルを Nor-Flash の SD カードにフラッシュしてみることもできます。次に、S32G を QSPI の SD から起動するように設定します。
SD カードからの起動については、このドキュメントを参照してください。
https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/S32G/7641/1/S32G-VNP-RDB2-SW-UG.pdf
BR
ジョーイ