2266257_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2266257_ja-JP

2266257_ja-JP

S32K148ピン: デフォルトの動作

S32K1xx のピンにはデフォルトの動作があります。S32DS IDE のピン MUX ツールでは、デフォルトの動作が斜体で表示されます。


私の質問は、デフォルトの動作でピンを使用したい場合、そのロールのピン MUX ツールでそのピンを選択する必要があるかどうかです。


言い換えると、私が尋ねているのは、ピン MUX ツールでピンをデフォルトの動作に設定することと、まったく設定しないことの違いは何ですか、ということです。

Re: S32K148 pins: default behavior

ハイ

S32K1 SDK または RTD で ADC の例を開くと、ピン ツールがまったく有効になっていないことがわかります。ピンツール でそのピンの ADC 機能を選択した場合でも 、デフォルト値 `.mux= PORT_MUX_ALT0 ` が生成されます 。

ただし、S32K1 RM Rev14.1のセクション43.4 ADCハードウェアインターリーブチャネルで説明されている機能を有効にする場合、たとえば、 ADC0_SE4ADC1_SE14チャネルはPTB0ピンでインターリーブされます。

次に、ピンツールでPTB0ピンにADC0_SE4ADC1_SE14を選択することをお勧めします。ピンツールは`.mux= PORT_MUX_ADC_INTERLEAVE`を生成します。

ADC Hardware Interleave mux PORT_MUX_ADC_INTERLEAVE Pins Tool.png

Port_Ci_Port_Ip_Init()を呼び出すと、対応するSIM_CHIPCTL [ ADC_INTERLEAVE_EN ] ビットが有効になり、 ADC ハードウェア インターリーブが有効になります。

Port_Ci_Port_Ip_Init -> Port_Ci_Port_Ip_PinInit -> Port_Ci_Port_Ip_ConfigureInterleave


よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------

Re: S32K148 pins: default behavior

こんにちは@Robin_Shen

ご説明いただきありがとうございました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-20-2025 02:27 AM
Updated by: