2265207_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2265207_ja-JP

2265207_ja-JP

s32k3xx_dio_s32ct 情報キャッシュフォルダまたはアーティファクトが見つかりません エラー
S32K3_Examples s32k3xx_dio_s32ct を実行していますが、このサンプル モデルのコード生成中にエラーが発生します。
添付のビルド概要と以下のログ詳細を確認して、サポートしてください。
 
### s32k3xx_dio_s32ct のビルド手順を開始します
### 「モデル固有の」フォルダ構造にコードと成果物を生成する
### ビルドフォルダにコードを生成しています: C:\MATLABAddOns\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_S32K3\S32K3_Examples\dio\s32k3xx_dio_s32ct\s32k3xx_dio_s32ct_ert_rtw
### s32k3xx_dio_s32ct.rtw でターゲット言語コンパイラを呼び出す
### システムターゲットファイルの使用: C:\MATLAB\R2024b\rtw\c\ert\ert.tlc
### TLC 関数ライブラリを読み込んでいます ........
### カスタム データ用の TLC インターフェース API を生成しています。
### ユーザー定義のコードをキャッシュするためのモデルを最初にパススルーします。
### キャッシュモデルのソースコード ................................................
### ヘッダーファイル s32k3xx_dio_s32ct_types.h の書き込み
### ヘッダーファイル s32k3xx_dio_s32ct.h を書き込んでいます。
### ヘッダーファイル rtwtypes.h の書き込み
### ソースファイル s32k3xx_dio_s32ct.c を書き込んでいます
### ヘッダーファイル s32k3xx_dio_s32ct_private.h の書き込み
### ソースファイル s32k3xx_dio_s32ct_data.c を書き込んでいます
### ヘッダーファイル rtmodel.h を書き込んでいます。
### ソースファイルert_main.cを書き込んでいます
### TLC コード生成が完了しました (12.619 秒かかりました)。
### バイナリ情報キャッシュを保存しています。
# ## Using toolchain: S32DS GCC ## # 'C:\MATLABAddOns\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_S32K3\S32K3_Examples\dio\s32k3xx_dio_s32ct\s32k3xx_dio_s32ct_ert_rtw\s32k3xx_dio_s32ct.mk' を作成しています... ### 's32k3xx_dio_s32ct' をビルディングしています: "C:\MATLAB\R2024b\bin\win64\gmake" -f s32k3xx_dio_s32ct.mk -j all C:\MATLABAddOns\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_S32K3\S32K3_Examples\dio\s32k3xx_dio_s32ct\s32k3xx_dio_s32ct_ert_rtw>PATH=C:\MATLABAddOns\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_S32K3\tools\build_tools\gcc_v10.2\gcc-10.2-arm32-eabi\bin;C:\MATLAB\R2024b\bin\win64;C:\Users\hp\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts\;C:\Programファイル (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\ProgramFiles\PuTTY\;C:\Users\hp\AppData\Local\Programs\Python\Python310\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Geehy\openocd-20240916\OpenOCD-20240916-0.12.0\bin;C:\Programファイル (x86)\Geehy\xpack-windows-build-tools-4.3.0-1-win32-x64\xpack-windows-build-tools-4.3.0-1\bin;C:\Programファイル (x86)\GNU Arm Embedded Toolchain\10 2021.10\bin;C:\ProgramFiles\Git\cmd;C:\Program Files\dotnet\;C:\MATLAB\R2024b\bin;C:\Program Files\7-Zip;C:\Users\hp\.mcuxpressotools\dtc-1.6.1\tools\usr\bin;C:\Users\hp\.mcuxpressotools\gperf-3.0.1\bin;C:\Users\hp\.mcuxpressotools\wget-1.21.4;C:\Users\hp\.mcuxpressotools\ninja-1.12.1;C:\Users\hp\.mcuxpressotools\cmake-3.30.0-windows-x86_64\bin;C:\ProgramFiles\Python\Python310\Scripts\;C:\Program Files (x86)\Vim\vim90;C:\Users\hp\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin C:\MATLABAddOns\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_S32K3\S32K3_Examples\dio\s32k3xx_dio_s32ct\s32k3xx_dio_s32ct_ert_rtw>cd 。C:\MATLABAddOns\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_S32K3\S32K3_Examples\dio\s32k3xx_dio_s32ct\s32k3xx_dio_s32ct_ert_rtw>if "all" == "" ("C:\MATLAB\R2024b\bin\win64\gmake" -f s32k3xx_dio_s32ct.mk -j all ) else ("C:\MATLAB\R2024b\bin\win64\gmake" -f s32k3xx_dio_s32ct.mk -j all ) "C:\MATLAB\R2024b\bin\win64\gmake": 割り込み/例外が発生しました (コード = 0xc00000fd、アドレス = 0x41a0c5) C:\MATLABAddOns\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_S32K3\S32K3_Examples\dio\s32k3xx_dio_s32ct\s32k3xx_dio_s32ct_ert_rtw>echo makeコマンドがエラー255を返しました makeコマンドがエラー255を返しましたC:\MATLABAddOns\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_S32K3\S32K3_Examples\dio\s32k3xx_dio_s32ct\s32k3xx_dio_s32ct_ert_rtw>exit /B 1
 
### s32k3xx_dio_s32ct のビルド手順はエラーのため中止されました。
 
ビルドの概要
 
上位モデル ターゲット: モデル ビルド理由 ステータス ビルド期間 ===============================================================================================================================================================
s32k3xx_dio_s32ct 情報キャッシュフォルダまたはアーティファクトが見つかりません。ビルドに失敗しました。
 
 
 
 
 
s32k3xx_dio_s32ct 」のビルディング中にエラーが発生しました  
 
 
 
 
 
Re: s32k3xx_dio_s32ct Information cache folder or artifacts were missing Error

こんにちは、 @mohit2904さん

ログテキスト全体をコピーして貼り付けていただけますか?そうすれば、問題を特定しやすくなります。また、モデル例もご自由に添付していただければ、確認させていただきます。


よろしくお願いいたします。

ドラゴス


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-18-2025 05:32 AM
Updated by: