2265084_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2265084_ja-JP

2265084_ja-JP

DMA 付き S32K358 RTD ICU の例

デラサポート、

私のお客様である Aptiv は、DMA ベースの ICU 処理を求めています。着信立ち上がりエッジに基づいて、mcl ドライバで構成された DMA トランザクションが発生するはずです。当社の RTD ICU ユーザー マニュアルには、いくつかのリリース以降、同じ記述があります。

3.6.1 DMA機能付きIcu
この機能のヒントは次のリリースで追加されます。

RTD5.00 / 6.0.0および7.0.0に含まれています

この機能の使用方法を Aptiv に示すための実用的な例はありますか?

S32K358 RTD6.0.0 が理想的ですが、他のバージョンでも問題ありません。

よろしくお願いいたします。

ヴィクトル

優先度: 高RTD出典: 直接お客様Re: S32K358 RTD ICU Example with DMA

こんにちは、 @viktorfellingerさん

この機能についてはいくつか注意点があります:

- DMA は、IcuMeasurementMode が ICU_MODE_SIGNAL_MEASUREMENT または ICU_MODE_TIMESTAMP の場合のみサポートされます。

Nhi_Nguyen_0-1766133984391.png

- DMA機能はeMios SAICモードでICU_MODE_SIGNAL_MEASUREMENTのみをサポートします

Nhi_Nguyen_1-1766134174632.png

- DMA をサポートするのは一部の Emios チャネルのみです。これは、添付の Excel: RM の S32K3xx_DMAMUX_map で確認できます (次のようになります)。

Nhi_Nguyen_2-1766134471333.png

私の例では、信号の測定に Emios_0、チャネル 1 を使用しました。

ICUにて:

Nhi_Nguyen_3-1766134621741.png

MclではDMA_TCD0を使用する

Nhi_Nguyen_4-1766134662220.png

Nhi_Nguyen_5-1766134704669.png

部屋数:

Nhi_Nguyen_6-1766134745972.png

プラットフォーム:

Nhi_Nguyen_7-1766134805212.png

ここでは、パッケージ(RTM600)に添付されている例を使用し、この機能を追加した例を添付しました。

また、SW チームが次のリリースでこの章を更新できるように、チケット ARTDCT1-637 CAN SO 作成しました。

よろしくお願いいたします。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-20-2025 03:27 AM
更新者: