当社のプロセッサはS32K396です。ADC の使用時に、次のエラーが発生しました:
私は合計 5 台の ADC を持っています。そのうちの 2 つは、それぞれ AD5 コントローラのチャネル 1 と 3 を使用します。まれに、チャネル 1 から異常なデータが収集されることがあります。この時点で、マルチメーターで測定すると、ピンに電圧はありますが、値は取得できません。チャネル 3 がシールドされている場合、チャネル 1 は正常に動作します。
ADC の残りの 3 つのチャネルはそれぞれ個別の AD コントローラを使用しており、すべて正常に機能しています。
添付ファイルには、AD5 コンポーネントの構成と ADC 取得コードが含まれています。ぜひご覧になって、何か問題があればお知らせください。
ありがとう!
こんにちは、
残念ながら、あなたの説明と提供されたスクリーンショット/コードから提案するのは困難です。
外部回路、ピンの使用、ADC のクロックと設定などについて詳しく教えていただけると助かります。
一般的に、ADC が適切にクロックされ、調整されていることを確認してください。測定されたソースインピーダンスは十分に低くなければなりません。そうでない場合は、少なくともテストのためにサンプリング時間を増やしてみてください。シーケンス内の問題のあるチャネル間にダミー サンプル (例: VREFH) を挿入するか、プリサンプリング オプションを直接使用してみてください。同じピンが複数の ADC によってサンプリングされる場合は、同時に行われないように注意してください。
BR、ペトル