嗨,团队、
客户 PATAC 正在评估我们的 S32K5 SAF。他们知道,目前的 S32K5 SAF 只能提供非常有限的功能,无法满足他们的实际使用要求。因此,他们要求我们提供 S32K5 SAF 的详细时间表。
谢谢& ,致以最崇高的敬意、
理查德
你好@RaduBraga、
是否有任何更新?
BR
理查德
嗨 @RichardLi,计划
在 2026 年 7 月版本 K5 PRC,我们的目标是涵盖所有 SAF 模块的全部功能。
亲切的问候,
Radoslav
嗨 @RichardLi,
我们今年 1 月没有任何 EAR 版本。
EAR 0.8.0 已于 2025 年 12 月发布,功能非常有限,直到 7 月 26 日 PRC 才有其他计划。
亲切的问候,
Radoslav
你好@RadoslavB、
感谢您的反馈。计划于今年1月底发布的SAF EAR版本有任何范围吗?它能涵盖大部分功能吗?
BR
理查德