2264142_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2264142_ja-JP

2264142_ja-JP

MPC5777c etpu

特定の etpu チャネルのパルス数とパルス幅をどのように読み取るか。

Re: MPC5777c etpu

eTPU は複雑な I/O コプロセッサです。2 つの方法で使用できます。

1) NXPが用意したeTPU機能を使用する

2) 独自の関数を作成したり、NXPの関数を変更したりする


広告1)

NXP によって事前に準備された eTPU 関数 (eTPU 関数セレクタでダウンロードできるもの) を変更なしで使用するには、eTPU コンパイラは必要ありません。見る

http://www.nxp.com/webapp/etpu/

また、現在はいくつかの機能のみを含む新しいバージョンもいくつかあります。

http://www.nxp.com/webapp/etpu_cw/

ダウンロードして、eTPU グラフィカル構成ツール (GCT) で構成し、必要なすべてのファイルを CodeWarrior またはその他のコンパイラに含めて使用するだけです。

GCT は、NXP が用意したほとんどの機能を構成することを目的としたツールで、ここからパックとしてダウンロードできます。

http://www.nxp.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=ETPUGCT&Parent_nodeId=1311258915317726989...

ここでは、eTPU PWM 機能の使用方法を段階的に例示します。

http://www.nxp.com/files/soft_dev_tools/doc/app_note/AN4687.pdf

すべての eTPU FUNCTION には独自の説明ドキュメント (アプリケーション ノート) があり、そのソフトウェア アタッチメントには通常、いくつかの簡単なサンプル コードが含まれています。

http://www.nxp.com/products/automotive-products/microcontrollers-and-processors/32-bit-power-archite...


広告2)

既存の eTPU 関数をアプリケーションに適合できない場合は、独自の関数を作成するか、既存の関数を変更することができますが、そのためには eTPU コンパイラとシミュレータが必要になります。

現在、2 つのオプションがあります。

1) Ashwareソリューション(コンパイラ+シミュレータ)

https://www.ashware.com/etpu2-simulators

2) NXP eTPU2 開発スイート(コンパイラ + シミュレータ)

http://www.nxp.com/products/automotive-products/microcontrollers-and-processors/32-bit-power-archite...

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-17-2025 03:37 AM
更新者: