2264010_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2264010_zh-CN

2264010_zh-CN

S32K3xx RTD 7.00 示例丢失?

刚刚将 S32K396 RTD 软件包从 6.0.0 升级到 7.0.0我注意到这个版本的 RTD 似乎没有包含示例?

这些例子现在在其他地方找到了吗?

S32K3 S32DS-ARM 汽车 RT D

Re: S32K3xx RTD 7.00 examples missing?对该决定的快速反馈是,即使不符合版本条件,也不包括示例是一个主要问题。文档的质量在很大程度上取决于是否有可用的示例。对于人们在平台上启动和运行来说,没有这些示例完全是阻碍人们在平台上启动和运行的障碍。
因此,在将来的版本中,即使未经过验证,也请务必包括示例。版本说明中也有同样的说明。
Re: S32K3xx RTD 7.00 examples missing?

你好,@Henrik-Wires

我们理解您的担忧。

如软件版本说明中所述,目前没有示例代码可用。但是,我们获悉,计划于 2026 年 2 月发布的版本预计将包含示例代码。

请注意,此日期为暂定日期,可能会有变动。


BR、VaneB

Re: S32K3xx RTD 7.00 examples missing?

我现在看到发行说明中提到 " 版本不支持驱动程序示例 ",我猜这意味着该版本没有示例。由于 DS 一次只支持安装一个版本,这让人有点头疼。

Re: S32K3xx RTD 7.00 examples missing?

你好,@Henrik-Wires

感谢您的反馈。我们对造成的不便深表歉意。

Re: S32K3xx RTD 7.00 examples missing?我和你一样头疼。我决定安装 7.0.0在我主要安装的s32ds上使用SDK版本,并为旧的4.0.0版本创建一个单独的安装目录,仅以示例项目为参考。Re: S32K3xx RTD 7.00 examples missing?6.0.0 还包括示例。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-18-2025 04:33 AM
Updated by: