2263805_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2263805_ja-JP

2263805_ja-JP

s32k312 hse ab-swap 車載スイッチ、関連する質問、新しいThread?

こんにちは、NXPの専門家さん。

1. https://community.nxp.com/t5/S32K/s32k3-hse-abswap-auto-switch-if-a-partition-is-broken/mp/2263239#M...に質問しました

2. しかし、ASB モードについては、まだ不明な点があります。

3. AB スワップ モードでは、アクティブ領域とバックアップ領域の 2 つのバイナリがすべて 0x400000 の場所にコンパイルされますが、ASB SMR テーブルのアドレスは何ですか? アクティブ領域が壊れている場合、バックアップ バイナリは 0x400000 にコンパイルされますが、0x400000 にマップして実行するにはスワップが必要です。

スワップの状況はどうですか?

ありがとうございます。

Re: s32k312 hse ab-swap auto switch , related question, new thread?

こんにちは@victory

ABスワップモードでは、パッシブブロック内のアプリケーションを代替/バックアップイメージとして使用することはできません。アクティブ ブロックに別の画像が必要です。これは、アクティブブロックとパッシブブロック内のアプリケーションのバージョンをチェックし、スワップが必要かどうかを判断し、必要に応じてスワップを実行するか、その他のアクションを実行する非常に小さなアプリケーションです。

よろしくお願いいたします。

ルーカス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-17-2025 02:34 AM
更新者: