2263320_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2263320_zh-CN

2263320_zh-CN

启用密码保护后无法移除 NTAG213 上的写保护 (AUTH0/ACCESS)

您好,NXP团队,

我正在使用 PN7160 NFC 控制器和恩智浦 Linux NF CDemoApp 处理 NTAG213 标签。

我的成功经验

  1. 我修改了nfcDemoApp (main.c),通过配置在 NTAG213 上启用只写密码保护:

    • 工务司

    • 包装

    • AUTH0

    • 访问(prot = 0)

  2. 写保护正常工作:

    • 移动 NFC 应用程序无法再写入

    • 只有从我的应用程序中发送 PWD_AUTH 后,才能进行写入操作

    • 将 AUTH0 RESET 为 0xFF

    • 清除接入

    • 重写配置页面

      我还使用恩智浦 NFC TagInfo / NFC Tools应用程序在另一个 NTAG213 上启用了写保护,结果也达到了预期效果。

      我面临的问题

      现在,我在这两种情况下都 无法移除写保护:

      • 使用我自己的代码 (nfcDemoApp)

      • 使用恩智浦 NFC 工具/TagWriter移动应用程序

      即使使用正确的密码 (PWD_AUTH) 进行了身份验证,但尝试:仍失败。

    我的理解是

    根据 NTAG213 数据表,我明白了:

    • PWD_AUTH 应允许在 RF 会话期间写入受保护的页面

    • 身份验证后,应该可以修改 AUTH0 和 ACCESS

    • NTAG213 没有用于密码保护的永久锁定位(与锁字节不同)

    但在实际操作中,我无法将标签恢复到未受保护的状态。

    问题

    1. 启用 NTAG213 基于密码的写保护后,官方是否支持移除或禁用该保护?

    2. 成功设置 PWD_AUTH 后,AUTH0 和 ACCESS 页面是否可以写入,还是一旦设置后就永久受保护?

    3. 是否有将 NTAG213 恢复到可写(未受保护)状态的推荐顺序?

    4. 恩智浦 NFC Tools / TagWriter 是否能移除 NTAG213 上的密码保护,还是需要自定义原始命令处理?

    5. 身份验证后是否需要完全RESET(RF 会话RESET/电源重启)才能修改配置页面?

    如果恩智浦团队能提供任何指导或说明,将非常有帮助。

    感谢您的支持。

    致以最诚挚的问候,
    Niranjan





Re: Unable to remove write protection on NTAG213 after enabling password protection (AUTH0/ACCESS)

我使用 RFIDDiscover。它可以更改配置页面中的设置,取消保护。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-25-2025 02:30 AM
更新者: