2263247_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2263247_ja-JP

2263247_ja-JP

S32K312、VKMS、Csm_KeyElementGetの出力パラメータを指定する

こんにちは、CRT チーム:


元のチケットは次のとおりです: VKMS-HSE-Specify-the-output-parameters-of-Csm-KeyElementGet


お客様: 延峰

プロジェクト: VWプロジェクト


弊社のお客様である Yanfeng は、プロジェクトで VKMS HSE FW + S32K312 を使用しています。

VW 車載での VKMS 機能テスト中に、テスト結果の 1 つが理論値と一致しませんでした。現地チームとお客様による初期評価によると、この問題は出力パラメータに関連しているようです。 Csm_KeyElementGet()
 
下の図に示すように、RTD 400P21 内の VKMS デモでも同様の現象が発生しました。
 
 
 
ZhengLin_0-1765859268222.png
 
お客様の現在の質問は次のとおりです。
 

実行後にVkms_u32ResponseLengthの戻り値が3になるのはなぜですか? トレーニングカウンターを取得するにはCsm_KeyElementGet(CsmConf_CsmKey_CsmKey_0xF0010002, 0xF0010002U, Vkms_au8Response, &Vkms_u32ResponseLength ); ?

 
お客様の説明によると、理論的にはこの戻り値は次のようになります。
  • 1つのキーのメタデータが必要な場合: 5
  • すべてのキーのメタデータが必要な場合: 1+ * 6

確認を手伝っていただけますか?


よろしくお願いいたします。

ジェン LIN

ボード: S32K312コンポーネント: HSE FWコンポーネント: セキュリティ暗号優先度: 中SWバリアント: カスタムタイプ: 問題Re: S32K312, VKMS, Specify the output parameters of Csm_KeyElementGet

こんにちは、クオンさん。


以下の情報をご覧ください:

  • - S32K3 RTDバージョン: RTD 4.0.0 P21
  • - プラットフォーム: S32K312
  • - HSE FW バージョン: 9.2.26.0
  • - 暗号設定ファイル:チケットに記載されているように、RTDのVKMSデモプロジェクトでテストしてください。

ZhengLin_1-1765876343378.png

  • - CsmKey_0xF0010002 には何が保存されており、理論上の期待値はどれくらいですか?チケットに記載されている通り、RTD の VKMS デモプロジェクトでテストを実施しており、CTM は RTD デモの結果を明確にしたいと考えています。

よろしくお願いいたします。

ジェン LIN

Re: S32K312, VKMS, Specify the output parameters of Csm_KeyElementGet

こんにちは@ZhengLin
お客様環境に関する詳細情報を教えていただけますか?
- S32K3 RTDバージョン
- HSE FWバージョン
- 暗号設定ファイル
- CsmKey_0xF0010002 には何が格納されていますか? また、予想される理論値はどれくらいですか?

Re: S32K312, VKMS, Specify the output parameters of Csm_KeyElementGet

こんにちは、クオンさん。


このCASEについて何か最新情報はありますか?


よろしくお願いいたします。

ジェン LIN

Re: S32K312, VKMS, Specify the output parameters of Csm_KeyElementGet

こんにちは、クオンさん。


お客様はAudiから提供された文書から以下の理論的な情報を入手しました。この情報は当社と共有できませんが、必要に応じてお客様とのオンライン会議を設定することはできます。

ZhengLin_0-1767668224489.png


よろしくお願いいたします。

ジェン LIN

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-07-2026 03:29 AM
更新人: