S32K358 :FS26 无法启动电源我正在测试一个由 FS26 PMIC 驱动的 MCU S32K358 组成的设计。
当我启动主电源(VSUP_PWR 引脚上的 24V)时,FS26 拒绝启动其电源。
它什么也没做。因此,我认为它在等待"enable" 信号。
只有 VDIG = 1.6V 和 VBOS = 5V 似乎是好的。
你有什么想法吗?
Re: S32K358 : FS26 doesn't want to start power supplies你好,美宝,
谢谢您的快速答复。
你说的是 EN 销。我不知道它在哪里。
您能在引脚图上找到它吗?
致以最崇高的敬意Re: S32K358 : FS26 doesn't want to start power supplies你好,@Diesel_Power、
考虑 FS26 启动顺序
FS26 PMIC 需要 WAKE 输入才能从关机状态过渡到待机状态,而启用正常状态则需要 EN 引脚。确保 VSUP 高于紫外线阈值并检查电池感知 (VBAT) 至关重要。不要忘记检查 nRST 和高压引脚(如 24V)。在没有 SPI 的情况下,默认 OTP 配置可能是关闭的,因此在没有 VPRE 驱动的 MCU 的情况下,通过 LPSPI 进行通信可能是一个挑战。让我提出几个关键步骤:
- 检查 VSUP:高于 UV 临界值,检查接地和双电源引脚。
- 激活 WAKE 和 EN 引脚:过渡到待机状态并启用稳压器。
- 验证 OTP 设置:确保启用了适当的轨道。
- 检查故障保护状态:正确处理 FS0B 和 WDIO 以确保安全操作。
- 检查模式引脚:将 WAKE/IGN 驱动为高电平以退出关断模式,然后断定 EN 以进入正常模式;如果没有 EN,则轨道保持关断状态。
- 验证 OTP/配置带:默认 (OTP) 可能会在待机状态下禁用所有电源;请确保您的 CFG 引脚选择的我的可启用预设置 (VPRE) 或 MCU 导轨。
- 明确的故障安全:确保 FS0B 未锁存为低电平且 WDIO 没有故障;功能安全故障将阻止启动。
- 输入/UVLO 正常:确认 VSUP 符合规格,接地牢固,VBAT/VSENSE 引脚接线正确;UVLO 或接线错误会停止排序。
- 顺序计划:使用唤醒(WAKE)→待机(VBOS、VDIG 正常)→调用 MCU 的 VPRE → SPI 配置其余轨 → EN 至正常。
- 快速测试:手动将 EN 调至高电平;如果轨道启动,则问题出在唤醒/点火/配置上。如果不是,则怀疑故障安全或 UVLO 线路。
致以最崇高的敬意
梅布尔-布朗
Re: S32K358 : FS26 doesn't want to start power supplies另一个精确度:所有的 VBST 引脚都浮空在我的板上