2262849_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2262849_ja-JP

2262849_ja-JP

iMX RT1176 USBホスト – HID POSデバイスが初期kUSB_HostEventNotSupportedで拒否されました

NXPチームの皆様、こんにちは。

私は、 MCUXpresso SDK USB ホスト スタックを使用してi.MX RT1176を操作し、 USB ホスト モードHID-POS/バーコード スキャナーを接続しようとしています。

問題

デバイスは列挙中に直ちに拒否されます: kUSB_HostEventNotSupported

これは、初期コールバックUSB_HostEvent で発生します。


imxRT1176 上の汎用 HID POS デバイスに関するガイダンスや参考例があれば非常に役立ちます。

Re: iMX RT1176 USB Host – HID POS device rejected with initial kUSB_HostEventNotSupported

こんにちは@Unais

ご質問ありがとうございます。お客様のご要望を理解しております。
主に SDKs のサンプルと関連サポートを提供します。特定のアプリケーション シナリオについては、より詳細な技術ガイダンスを得るために、当社の専門的な有料サポート チャネルを使用することをお勧めします。
https://www.nxp.com/support/support/nxp-engineering-services/professional-support-for-processors-and...

ご理解とサポートをよろしくお願いいたします。
 
よろしくお願いいたします。
メイリュー
Re: iMX RT1176 USB Host – HID POS device rejected with initial kUSB_HostEventNotSupported

ご返信ありがとうございます。

私のセットアップでは、HID マウスとキーボードは正常に動作しています。ただし、すべての言語で QR コードとバーコードを処理する必要があるため、 HID POS をサポートする必要があります。現在、 Zebra CS6080スキャナーを使用しています。

デバイスでサポートされているCDC ホスト クラスも使用してみました。デバイスはサポートされている CDC デバイスとして正常に列挙されますが、QR コードまたはバーコードをスキャンしてもデータが受信されません

このプラットフォームでHID POSをサポートするための代替または推奨されるアプローチがあるかどうか教えてください。
HID POS が直接サポートされていない場合、必要な機能を実現するのに役立つ回避策や構成オプション (スキャナーの USB モードの切り替えや別の USB クラスの使用など) はありますか?

https://www.zebra.com/content/dam/support-dam/en/documentation/unrestricted/guide/product/cs6080-prg...

あらゆるガイダンス、ドキュメント、または参考例をいただければ幸いです。

Re: iMX RT1176 USB Host – HID POS device rejected with initial kUSB_HostEventNotSupported

こんにちは@Unais

弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

現在のプロジェクトは HID POS デバイスをサポートしていないため、対応するコードの変更が必要です。
 
関連する実装ガイダンスと例が記載されているアプリケーションノートAN14543を参照することをお勧めします。

https://docs.nxp.com/bundle/AN14543/page/topics/usb_barcode_scanner.html

お役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

メイリュー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-16-2025 04:41 AM
Updated by: