2262505_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2262505_ja-JP

2262505_ja-JP

[SAF85xx] GMAC生成ツール/例

お客様は、HSE_FW の結果と比較して、IVT_AUTH 構成として GMAC 値を計算しました。現在、お客様は HSE_FW で同じ結果を得ることができませんでした。GMAC 計算のツールや例を示していただくことは可能でしょうか?
たとえば、お客様は添付の IVT データを計算し、HSE_FW から GMAC 値を取得できます。

HSE_FWRe: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

こんにちは、Himanshuさん。ご協力ありがとうございます。

1. HSE_FW 1.2.39.0

2. お客様に問い合わせる必要があります。

3. お客様はNIST特別出版物800-38Dを参照しています
タイトル: ブロック暗号動作モードに関する推奨事項: ガロア/カウンタモード (GCM) と GMAC
URL: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-38d/final

rm649929-HSE-H&Mファームウェアリファレンスマニュアル(2.9).pdfの8.3ホストシステムイメージの認証

4. お客様に問い合わせる必要があります。

Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

こんにちは@hiroshiHirashimaさん

取り組んでいます。さらに分析するために、以下の情報を提供していただけますか?

1. HSE FWバージョン

2. GMACを計算したツールは何か

3. IVT上のGMACを計算するためにどのような方法を使用しているか

4. HSE 出力 MAC と比較する GMAC のもう 1 つの値は何ですか?

よろしく
ヒマンシュ・クマール

Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

こんにちは@hiroshiHirashimaさん

質問2と質問4の回答を教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。
ヒマンシュ・クマール
Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

2. と 4. の質問に関しては、お客様が Python スクリプトを共有しました。スクリプトを確認して、問題や提案が見つかった場合はお知らせください。

Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

こんにちは@hiroshiHirashimaさん

お客様名を教えていただけますか?

よろしくお願いいたします
ヒマンシュ・クマール

Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Exampleデンソー株式会社および DTS Insight 社Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

あなたが生み出した価値を両方とも私と共有してもらえますか?

Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

添付スクリプトとして SHA-256 および AES-256 を使用してスクリプトを変更しようとしました。しかし、それでも HSE_FW の計算結果と同じ結果を得ることはできません。

Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

添付のスクリプト、データ、および HSE_FW と Python スクリプトからの GMAC 値をご覧ください。

Excel ファイルでは、HSE_FW による GMAC 値が左側に表示され、テスト スクリプトの結果が右側に表示されます。

Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

こんにちは@hiroshiHirashimaさん

いくつか情報を教えていただけますか?

  1. どの soc Cut お客様が使用していますか?
  2. お客様は、このサービスHSE_SRV_ID_BOOT_DATA_IMAGE_SIGN を使用して IVT の GMAC タグを生成した後、この HSe サービス HSE_SRV_ID_BOOT_DATA_IMAGE_VERIFY を使用して IVT を検証しましたか?
Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

1. 2.1

2. IVTはHSE_SRV_ID_BOOT_DATA_IMAGE_SIGNを使用して検証されませんでした

Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

こんにちは@hiroshiHirashimaさん

ご指摘のとおり、この GMAC も HSE による検証を受けていないため、HSE 側からの検証を受ける必要があります。HSE がそれを検証できない場合は、タグ自体に問題がある可能性があります。Python スクリプトは正しく機能しているため、生成されたタグを HSE が検証できないことは、タグが破損しているか、正しく生成されていない可能性があることを示しています。したがって、最初のステップは、HSE 側からタグを生成して検証することです。

HImanshuK_0-1770022007279.png

よろしくお願いいたします
ヒマンシュ・クマール


Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

こんにちは@hiroshiHirashimaさん

共有されたタグとデータを確認しましたが、HSE 側で検証されていません。自分の側でタグを生成すると、タグは正常に作成され、問題なく検証されます。

お客様にHSEから直接タグを生成して検証していただくようご依頼いただけますでしょうか? お客様が使用しているタグが破損している可能性があります。

よろしくお願いいたします。
ヒマンシュ・クマール

Re: [SAF85xx] GMAC Generation Tool/Example

ご評価とご提案ありがとうございます。お客様側で確認していただくようお願いいたします。お客様からのフィードバックを受けて、さらに詳しい情報が公開され、共有されます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-07-2026 02:32 AM
更新者: