2262121_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2262121_ja-JP

2262121_ja-JP

i.MXRT1052 で RTC 電力消費を最適化する方法は?

こんにちは、NXPさん

i.MXRT1052 の iRTC 電力消費を最適化し、リチウム セル バッテリーのサービス時間を延長します。

いくつかヒントを教えていただけますか?

ありがとうございました。


追加: 電源モードを SNVS にスイッチで切り替える方法はわかっていますが、最適化する方法の詳細はわかりません。

i.MXRT 105xRe: How to optimize RTC power consumption in i.MXRT1052?

こんにちは、ギャビン。

わかった。

ありがとうございました。

Re: How to optimize RTC power consumption in i.MXRT1052?

こんにちは@jimmyli

NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

結論から言うと、RT1052 の場合、SNVS モードでの通常の消費電力は約 20μA になるはずです。これは MCU の消費電力が最も低いモードです。AN12094では規定の測定値は14μAです。

詳細については、次の 2 つの AN を参照してください。

1. https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12094.pdf

2. https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12085.pdf

さらに、SDK の power_switch デモでは、さまざまな低電力モードを開始および終了する方法が示されており、良い出発点として役立ちます。さらに、SNVS モードがまだ正しく機能しない場合は、専門家が作成した中国語のチェックリストを使用して各ポイントを確認できます: https://mp.weixin.qq.com/s/11WWaLalcj0WSFHfNUfHdQ

よろしくお願いします、
ギャビン


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-16-2025 03:37 AM
更新人: