IMXRT1140-EVK に USB ホストが必要です。USB HOST CDC サンプルをインストールしましたが、USB OTG PWR には、コネクテッドデバイスに電力を供給するための 5V がないことに気付きました。何か設定が足りないのでしょうか、アドバイスをお願いします。
私のデバイスは、USB ホストにデータを送信する CDC ACM vcom デバイスです。
この質問については、次の MIMXRT1040-EVKUM を参照してください。
Sam_Gao_0-1765529901526.png
Sam_Gao_1-1765529980947.png
迅速な返信ありがとうございます。
ジャンパーを J40 (1-2) と (3-4) にコネクテッドした後、OTG からの出力電圧は 1.2V のみになります。このポートにコネクテッドされたデバイスを駆動するには、出力が 5V になる必要があると予想しました。
参考までに写真をご覧ください
USB voltage.png
こんにちは@Sam_Gao、このトピックについて何か更新はありますか?どういうわけか、USB VBUS ピンには 1.2V しか表示されません。
「このポートにコネクテッドされたデバイスを駆動するには、出力が 5V である必要があると予想しました。」
--> USB ポートをマスターとして使用して、スレーブ デバイスに電力を供給したいと考えていましたか?
MIMXRT1040-EVKUMの表11を次のように参照してください。
USBコネクタJ48を介した外部ソース(コネクタがホストモードで動作している場合)または電源スイッチU30を介した5V_SYS電源(コネクタがデバイスモードで動作している場合)
Sam_Gao_0-1765876059106.png
SO、USBポートをマスター/ホストとして使用する場合は、手順を順に確認してください。
1. 5V_SYSは動作可能です: SW6 + J45 + J40(1-2のみ
2. ホスト モード (ID = GND) で動作させます。
Sam_Gao_1-1765877164735.png
ありがとうございます。USB VBUS を +5V にできるようになりましたが、一方で USB デバイスを EVK otg ポートに接続しても、デバイスを検出できません。また何かが欠けているようです。
@Sam_Gaoありがとう、うまくいきました!