こんにちは、
カスタム imx6 ボードで入力キャプチャ (センサ パルスのカウント) に GPT2 を使用できるかどうかを調べています。Linux リファレンス・マニュアルには、Linux が WFI モードに入るために GPT を使用するということが書かれていますが、GPT2 を使用しても問題ないという記述も見つかりました。
これをクリアするためのあらゆる支援をいただければ幸いです。可能であれば、また、どのように実行すればよいかを教えてください。
よろしくお願いします
こんにちは@malj
この一連のパッチを参照することができます。これらは i.MX8MM をベースにしていますが、i.MX6ULL でもアプローチは同様です。
https://patchew.org/linux/[email protected]/20220210084335.1979778-3-jian....
よろしくお願いします、
志明