2259516_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2259516_ja-JP

2259516_ja-JP

ヘルプが必要です: RT1189 上の FlexSPI2 QSPI フラッシュからの起動

カスタム ハードウェア上でユーザー アプリケーションを起動しようとしています。このカスタム ハードウェアには、ポート A のプライマリ ピン グループを使用してコネクテッドされた FlexSPI2 QSPI フラッシュのみがあります。フラッシュ デバイスは、Micron MT25QU256ABA です。RT1189 (RT1189CVM8C) に搭載されたブート ROM がメモリを正しく構成せず、ブートに失敗します。ただし、NXP セキュア プロビジョニング ツールは、これに正常に読み取りと書き込みを行うことがCANできます。

フラッシュ構成ブロック (FCB) は、セキュア プロビジョニング ツールを使用して作成されました。

scarrion_0-1765406289715.png


XIP ブート ヘッダーはイメージのコンパイル自体で無効化されました。代わりに、セキュア プロビジョニング ツールは、上記のスクリーンショットに示されている設定とまったく同じ設定を使用して、簡略化された UI から生成された FCB を使用するように構成されました。上記のスクリーンショットには表示されていませんが、「テスト接続」は成功しています。

さらに、セキュア プロビジョニング ツール (以下、「SPT」と呼びます) から外部メモリを構成するように要求された場合、FlexSPI2 メモリはプロセッサとツールによって正常に読み取ることができます。これを以下に図示します。


ユーザーがフラッシュ プログラマ ツールを開き、ポップアップで「はい」をクリックするか、「外部メモリの構成」ボタンをクリックすると、SPT は上記のフラッシュ構成ブロック設定を使用して、FlexSPI2 フラッシュ メモリをプログラミング用に初期化します。

scarrion_2-1765407298704.png

以下のスクリーンショットは、完全なアプリケーション イメージ (FCB はオフセット 0x400、ユーザー アプリケーションはオフセット 0x1000) をフラッシュした後にキャプチャされたものです。

scarrion_1-1765406856412.png

これにより、フラッシュ構成ブロックが正しいと考えられます。

RT1180 で次のヒューズ ビットが焼損しました。その他のヒューズビットはすべてデフォルトです。

BOOT_CFG0[6] (BT_FUSE_SEL) -> 1b、ヒューズからのブートを有効にする

BOOT_CFG2[7] (FLEXSPI_INSTANCE) -> 1b、FlexSPI2を選択する(デフォルトはFlexSPI1)


BOOT_MODE ピンを 000b (内部ヒューズからのブート) に設定すると、RT1189 は何もアクティビティを行いません。再度通信できるようにするには、「無限ループ」モードで起動し、その後シリアル ダウンローダー モードに戻す必要がありました。

BOOT_MODE ピンを 100b (「FlexSPI からのブート」) に設定すると、RT1189 は「スタック」したままになりますが、JLink デバッグ プローブによって停止できます。

BOOT_MODE 100b を使用して FlexSPI から起動しようとした後に停止すると、FlexSPI2 のメモリ領域を調べるとすべてゼロが表示されます。

scarrion_3-1765408423980.png


ここで興味深いのは、「すべてゼロ」が RT1189 の FlexSPI2 メモリ領域のデフォルト状態と一致しないことです。次のスクリーンショットは、外部メモリを構成せずにシリアル ダウンローダー モードで起動した後にキャプチャされたものです。

scarrion_4-1765408718291.png


最後にもう 1 つ: ユーザー アプリケーションの MCUXpresso サンプルのリンカー スクリプトが、FlexSPI2 から起動するように変更されました。

scarrion_5-1765408996269.png

注意: スクリーンショットのキャプションには「0x14000000」と表示されていますが、コードで実際に使用されている値は「0x04000000」です。これはタイプミスです

これは SPT に反映されています。

scarrion_6-1765409102906.png



これらすべてを念頭に置いて、私の現在の理解は次のとおりです。

  • FCB は正しくなければなりません。そうでないと、SPT は FlexSPI2 バンク A に接続された外部フラッシュと対話できません。
  • ROM 自体は、起動時に、SPT とは異なる何らかの方法でこの外部メモリを初期化しようとしているはずです。RT1189 ブート ROM のソース コードがなければ、リバース エンジニアリングを行わずにデバッグを続けることはできませんが、NXP のお客様として、リバース エンジニアリングを行うつもりはありません。

私の質問:

  • この動作を引き起こす設定の何が問題なのでしょうか?
  • フラッシュの初期化に失敗する理由を理解するためにブート ROM をデバッグする方法はありますか?

ありがとう!!

Re: Help Needed: Booting from FlexSPI2 QSPI Flash on RT1189

数週間の努力の末、XIP ではなく ITCM (0xFFE00000) にリンクすることでプロセッサを起動することができました。ただし、このThreadはまだ関連性があります - FlexSPI2 上の XIP が正しく動作しないのはなぜですか?

Re: Help Needed: Booting from FlexSPI2 QSPI Flash on RT1189

@Sam_Gao 、

ご返信ありがとうございます。

元の投稿で述べたように:

  • ブートインスタンスの選択は、コメントとAN14589で指定されているものとまったく同じです。BOOT_CFG2[7]はFlexSPI2を選択するために書き込まれます。
  • アプリケーション コードは、指定どおりに FlexSPI2 メモリ マップ領域 (0x04000000) にリンクされます (m_start_flash が 0x04000000 に変更されます)。返信ではこれを「0x40000000」としていますが、これは上記のアプリケーション ノートや RT1189 のリファレンス マニュアルに記載されているとおり正しくありません。
    scarrion_0-1765993718911.png
  • FCB は予想されるオフセットに存在します。フラッシュ チップを動作中の MIMXRT1180EVK のものと交換してみましたが、それでもまだ動作しません。

ロジック アナライザを使用して、フラッシュ構成ブロックがブート ROM によって読み取られている可能性が高いことを判断できました。クロック速度はすぐに 30 MHz から 125 MHz に変化し、読み取りデータは SPI データ ラインを介して送信されます。

ブート ROM またはブート シーケンスをさらにデバッグできるメカニズムはありますか?

Re: Help Needed: Booting from FlexSPI2 QSPI Flash on RT1189

こんにちは、

RT1189 のようなデバイス上の FlexSPI2 QSPI フラッシュからの起動に失敗する原因は、通常、いくつかの一般的な構成領域にあるようです。ここでは、潜在的な問題の詳細と、ブート ROM プロセスをデバッグして根本原因を特定する方法について説明します。

AN14589 を参照: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14589.pdf

1. ブートインスタンスの選択を確認する: ブートROMに、デフォルトのFlexSPI1ではなくFlexSPI2を使用するように明示的に指示する必要があります。これは BOOT_CFG2[7] によって制御されます。 ヒューズまたはピン。BOOT_CFG2 BOOT_CFG2[7] が 1 に設定されている FlexSPI2 を選択する ブートインスタンスとして 。プライマリブートモードピン( BOOT_MODE[2:0] )シリアルNORフラッシュからブートするには、正しく設定する必要があります(例: '100')

2. アプリケーション リンカー アドレス: FlexSPI2 のブート可能なイメージをビルディングする場合、アプリケーション コードを FlexSPI2 メモリ マップから実行するようにリンクする必要があります。FlexSPI2 の開始アドレスは0x40000000です。プロジェクトのリンカー ファイルを変更して、フラッシュ開始アドレス ( m_flash_start ) を0x40000000に設定する必要があります (参照: AN14589 の 7 ページ)。

3. FCB: ブートROMには、外部QSPIデバイスを正しく初期化するために、フラッシュメモリの先頭(通常はオフセット0x400 )に有効な512バイトの構成ブロックが必要です。このブロックが欠落しているか、破損しているか、使用している特定のフラッシュ チップと一致していない場合、ブート ROM はフラッシュとの通信に失敗します。詳細については、 https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#preparing-source-i...をご覧ください。



Re: Help Needed: Booting from FlexSPI2 QSPI Flash on RT1189

問題はないようです。

ブート ROM とブート シーケンスの詳細については、 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14589.pdfを参照してください。


デバイスが「スタック」している場合は、リセットしないでください。JLink/デバッガーを使用して実行中のカーネルに直接アタッチし、次のレジスタの状態を確認します。例:

プログラムカウンタ(PC):

PC が 0x2xxxxxxx (ROM 領域) にある場合、ROM はまだ実行中であるか、無限ループに陥っています (たとえば、ペリフェラルの応答を待機している)。

PC が 0x002xxxxx (OCRAM) または別の RAM 領域を指している場合、ROM はジャンプを試みたものの、アプリケーションがクラッシュした可能性があります。

PC が 0x4000xxxx (FlexSPI2 AMBA 領域) を指していて、すべてゼロまたはバス エラーとして読み取られた場合、ジャンプは発生しましたが、XIP アクセスは失敗しました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-27-2025 03:25 AM
更新者: