s32k344 データシートとリファレンス マニュアルには、s32 design studio 構成ツールでの構成に必要な Soc コンポーネントのレジスタ レベルの詳細が記載されていません。詳細はどこでCANを確認できますか。
こんにちは、
何が欠けているか完全にはわかりません。リファレンス マニュアル ( https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3XXRM ) には、各ペリフェラルのレジスタ レベルの詳細がすべて含まれています。デバイスのメモリ マップ (Excel ファイルとして添付)、個々の章のペリフェラルの説明、およびそのレジスタ定義 (アドレス オフセット、ビット フィールド、リセット値、アクセス タイプ) について説明します。
BR、ペトル