このプロジェクトでは、次のピンを SPI として使用します。SPI 通信が完了したら、高インピーダンス出力として設定する必要があります。しかし、登記簿には関連する記述がありません。これらのピンを Hi-Z 出力にするにはどのように設定すればよいですか?
ps:000 DSE_0_output_driver_disabled == Hi-Z ??
こんにちは@foreverwlh2025さん、
社内の専門家から次のようなフィードバックを受け取りました。
RT1xxx シリーズを High-Z 状態にします。
1. GPIO機能としてALT5にmuxを設定する
2、プルアップとプルダウンを無効にする
3.GPIOを入力モードに設定します。
よろしくお願いします、
ギャビン
こんにちは@Gavin_Jia
今日確認してもらえますか?たぶん、特に難しいことではないと思います。i.MX-RT1064
ご返信をお待ちしております!!
こんにちは、 @Gavin_Jia
下の図に示すように、RT1064 spi2 を使用して SPI フラッシュにデータをインポートし、DSP が SPI フラッシュからファームウェアをロードします。つまり、MCU と DSP SPI はコネクテッドです。
DSP起動時にMCU側の影響を避けるため、SPI2線をHi-Zに設定する。
追伸:私たちのプロジェクトはもうすぐ始まりますので、できるだけ早く確認していただけると幸いです。ありがとう!!
こんにちは@foreverwlh2025さん、
NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
LPSPI2_PCS2 を High-Z として構成することは、スレーブ デバイスの要件ですか?社内で確認できるよう、CASEを明確にしていただけますか?よろしくお願いします!
よろしくお願いします、
ギャビン
こんにちは@Gavin_Jia
お返事ありがとうございます!
2. プルアップとプルダウンを無効にする
------ -これを有効にするには、PKE=0 だけで十分ですか、それとも PKE=0、PUE=1 ですか?
こんにちは@foreverwlh2025さん、
PKE=0 だけで十分です。
よろしくお願いします、
ギャビン