2257234_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2257234_ja-JP

2257234_ja-JP

SBCFS26 VPREレギュレータの電圧範囲の説明が必要

こんにちは、NXPさん

SBCFS26 VPRE レギュレーターについて説明が必要です。VPRE 電圧レギュレータの MFS2613AMDA6 データシートを分析しました。供給電圧範囲が VPRE_IN の最小制限を下回る場合、FS26 は電源レールを提供できないと言われています。

データシートによると、最小電圧範囲は 4.75V です。このCASE、しきい値が VPRE 監視電圧 6V の 90% であるため、VMONPRE は VPRE 低電圧障害をトリガーしますか?

また、どのようなCASEでVPRE低電圧障害が発生する可能性があるかを明確にしてください。


ご理解いただきありがとうございます。

FSBC+PMICRe: Clarifications required in SBCFS26 VPRE Regulator Voltage Range

こんにちは、シヴァハリ

良い一日!

1.-

はい、ただし VPRE がオンで規制されると予想される場合のみです。デバイスがVPREが有効で調整中のモード(VPREがアクティブな通常モードまたはスタンバイモード)にあり、有効なVPRE出力がVMONPRE UVしきい値を下回ると、FS26のセーフティモニタは内部デグリッチ時間後にVPRE低電圧障害をフラグ付けすることができます。

2.- VPRE 低電圧障害が発生する可能性があるCASEは次のとおりです。

  • バッテリーのたるみ/クランキング
  • VSUPがVPRE入力最小値を下回る
  • VPREレールの過度の負荷ステップまたは短絡
  • フロントエンドと直接バッテリー トポロジの誤った構成 (OTP に依存)
  • 熱または内部保護の相互作用

この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がございましたら、お知らせください。

素晴らしい一日をお過ごしください。幸運をお祈りします。

Re: Clarifications required in SBCFS26 VPRE Regulator Voltage RangeRafaRさん、説明していただきありがとうございます。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎03-26-2026 03:30 AM
更新人: