2257006_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2257006_ja-JP

2257006_ja-JP

LS1046A RDB: LinuxのGPIO割り込み処理パフォーマンスをテストするためのGPIO

こんにちは、

私は LS1046ARDB を使用しており、割り込みレイテンシを測定したいと考えています。私の目標は、外部信号発生器 (入力 GPIO) を介して割り込みをトリガーし、それに応じて別のピン (出力 GPIO) を切り替えて、オシロスコープで遅延を測定することです。

GPIO として多重化できるボード ヘッダー上のアクセス可能なピンを探しています。

私のアイデアは、IEEE-1588 ヘッダー (J11) を使用することですが、これが機能するかどうか、また何をしなければならないかはわかりません。

リファレンス・マニュアルには、EC2 ピンは RCW (EC2 = 1) を介して GPIO3 として設定できると記載されています。

RCW で EC2=1 を設定すると、これらの信号は J11 にルーティングされますか?
LS1046A RDB には、これに使用できる他の簡単にアクセスできるピンはありますか?


ご協力いただきありがとうございます

QorIQ LS1デバイスRe: LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux

ご協力いただきありがとうございます!これで動作するはずです。GPIO_2[1]、GPIO_2[2]、GPIO_2[3]はTP14、TP13、TP11に対応していることがわかりました。

Re: LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux

SPI 信号と多重化されたGPIOを使用できます。
GPIO_2[1]、GPIO_2[2]、GPIO_2[3] SPIインターフェースはRDBでは使用されず、テストポイントに終端されます。

「表3-8」を参照してください。詳細については、LS1046ARM の「SPI 信号構成」を参照してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-12-2025 04:53 AM
更新者: