2256552_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2256552_ja-JP

2256552_ja-JP

S32K348 セットロックコア

こんにちは、

回答するのに助けが必要な質問が 3 つあります。ありがとうございます。

1. ロックコアサンプルを提供できますか?

2. CANの機能を確認するにはどうすればいいですか?

Re: S32K348 set lockcore

こんにちは、

1. ロックコアのサンプルを提供できますか?

ロックステッププログラミングの例のことですか?

S32K348 にはデュアル Arm Cortex-M7 コアが搭載されていますが、ロックステップで自動的に構成されません。デフォルトでは、非対称または対称マルチプロセッシング モードで実行されます。
ロックステップに切り替えるには、DCF レコード - UTEST_MISC[LOCKSTEP_EN] をプログラムします。
詳細については、リファレンスマニュアルに添付されている DCF クライアント ファイルを参照してください。
 
プログラミングには、Thread内のこの例を使用できます: C40_Ip_Example_S32K344.zip
 

2. 機能を確認するにはどうすればいいですか?

読み取り専用 GPR On Functional Reset 19 (DCMROF19) レジスタで確認できます。

DCM_GPR ベースアドレス: 402A_C000h

DCMROF19-オフセット348時間

petervlna_0-1765179477346.pngpetervlna_0-1765179477346.png

よろしくお願いいたします。

ピーター


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-09-2025 02:34 AM
Updated by: