モータ・ドライバとして 2 つの MC33886DH を搭載したカスタム PCB を構築しましたが、OUT1 と OUT2 の電圧を見ると両方とも 12V を示しており、モーターが回転していません。マルチメーターですべての入力が正しいことを確認しましたが、その通りでした。In1 は 3.3V を受け取り、In2 は 0V を受け取り、D1 は 0V を受け取り、D2! は 3.3V を受け取ります。何が起こっているのか、アイデアはありますか?
こんにちは
レビュー用に回路図をお送りください。
ありがとう!
こんにちは!返信ありがとうございます。回路図はこちらです。
回路図では 24V と記載されていますが、PCB をテストするときは 12V のバッテリーを使用していました。
VIH の最小値は 3.5V であることがわかります。
ああ、完全に見逃してました、ありがとう!