我刚刚开始评估 MCXA156VFT,对于任何新的 MCU,我想做的第一件事就是制作一个引脚多路复用器配置的电子表格,这样可以更轻松地规划我的引脚分配,并确保我可以在我选择的代码包,软件包中使用我需要的所有外围设备。不过,MCXA 数据表的可读性似乎倒退了一大步:
很难有比这更难读的布局了。MCUXpresso 的 "Pins "工具更好用,但我找不到它的数据来源。
在我自己重新输入之前,有人能告诉我在哪里可以找到 MCUX 引脚数据以便导入,或者告诉我在哪里可以找到更有用的列表?
谢谢!
Scott
嗨,@scottm、
MCUXpresso IDE 可以创建 .csv文件,以有组织的方式显示所有引脚及其各自的复用选项。要获取此文件
1.创建一个新项目,确保选择要使用的部件编号。
2.打开插针工具,创建 .mex锉刀
3.对于 MCXA156 项目,默认情况下,ConfigTools 会尝试将 .mex文件和 MCXA156VLL。点击"Yes" ,确保将部件号更改为 VFT:
4.转到文件> Export... > 引脚工具> 将引脚导出为 CSV 格式。
生成的文件将显示该代码包的所有引脚及其相应的引脚混合,以及您在每个引脚功能组工具上布线的引脚。
BR,
Edwin.
谢谢。虽然这不是最易读的电子表格,但至少我可以用脚本来操作它。应该能节省一些时间。
Scott