CodeWarriorエミュレータを使用する際、USBケーブルでコンピュータに接続しました。しかし、エミュレータのTX/RXインジケーターが赤く点滅し続けました。外部接続を確認したところ、正常に動作していることが確認されました。
これは CodeWarrior ドライバーがないからでしょうか?
CodeWarrior をどのように設定すればよいですか? また、ドキュメントの例はありますか?
こんにちは@YPKEJI12341さん、
お問い合わせいただきありがとうございます。添付のUSB TAPユーザーガイドをご参照ください。Codewarriorを設定せずにUSB TAPをPCに接続するだけで、赤色のランプが点滅するのは正常です。
Celeste_Liu_0-1765164688396.png
BR
セレステ
使用しているチップと、Codewarrior のどのバージョンを使用しているかを教えてください。
通常、新しいプロジェクトを作成するときは、接続設定で「Freescale USB TAP」を選択する必要があります。
Celeste_Liu_0-1765175432601.png
次に、デバッグ構成で対応する構成を行います。
Celeste_Liu_1-1765175542665.png
CodeWarrior 内のすべてのドキュメントを検索するには、Help-Search を使用できます。
Celeste_Liu_2-1765175957263.png