2255206_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2255206_ja-JP

2255206_ja-JP

S32DS IDEでEclipse Marketplaceをインストールすることは可能ですか?

Eclipse 用の Copilot プラグインをインストールしようとしていました。

S32DS は Eclipse から継承されたものなので、この操作は実行可能であるはずだと考えました。

しかし、Eclipse Marketplace がまったく存在しないことがわかりました。

SO、私が知りたいのは、Eclipse マーケットプレイスをインストールしてからプラグイン (Copilot などを含む) をインストールすることは可能かどうかです。

それとも、S32DS は元々、ほとんどのサードパーティ製プラグインと互換性がないように設計されたと言えるのでしょうか?

この質問はS32DS-S32PLATFORMS32DS-ARMの両方に適用されます。

サードパーティ(プレミアム)プラグインEclipse IDEの使用と設定Re: Is is possible for S32DS IDE to install Eclipse Marketplace

こんにちは@noel_0319

IDEs は Eclipse ベースであるため、S32DS に GitHub Copilot をインストールすることは技術的に可能です。ただし、この機能は Eclipse に依存しているため、公式サポートは提供されておらず、適切な動作を保証することはできません。


BR、ヴェインB

Re: Is is possible for S32DS IDE to install Eclipse Marketplaceそれは問題ありません。私は、NXP からサードパーティのプラグインを禁止する公式の制限がないことを確認しているだけです。そうでなければ、私の努力はすべて無意味になります。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-12-2025 05:52 AM
更新者: