2255035_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2255035_ja-JP

2255035_ja-JP

i.MX93/PCA9451 スライドスイッチによる電源制御

こんにちは、

i.MX93PCA9451を使ってカスタムボードを設計しています。EVK では、ONOFF ピンが電源制御用のプッシュ ボタンにコネクテッドされていることに気付きました。
私のデザインでは、電源制御にプッシュボタンではなくスライドスイッチを使用したいと思います。このアプローチのデザイン例を挙げていただけますか。また、どのように実装すべきか説明していただけますか。

私の現在のアイデアは次のとおりです。

  • i.MX93 のONOFFピンを電源レールにプルアップします。
  • i.MX93 のPMIC_ON_REQ出力をフローティングのままにして、スライド スイッチを PCA9451 のPMIC_ON_REQ入力に接続します。
  • i.MX93 のPMIC_STBY_REQ出力を PCA9451 に接続します。

あらゆる指導や推奨事項をいただければ幸いです。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
トカト

Re: i.MX93/PCA9451 Power Control Using Slide Switch

スレッドを見逃してしまい申し訳ありません。確認して明日返信します。

Re: i.MX93/PCA9451 Power Control Using Slide Switch

これは推奨されません。ONOFF ピンには、5 秒の強制電源オフ、電源オフ中断など、PMIC_ON_REQ ピンにはない多くの機能があります。

とにかく、PMIC_ON_REQ ピンを使用して、デザインに応じて簡単な電源投入と電源切断を実装できます。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-24-2025 02:34 AM
更新者: