2255013_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2255013_zh-CN

2255013_zh-CN

s32m24x PMC_AE 监测自检问题

Wendy123_0-1764833984013.pngWendy123_0-1764833984013.png

问:我按照这个步骤对其进行了配置。但是在完成第 5 步之后设置 触发信号=10,为什么不在这里 RESET?


Re: S32M24x PMC_AE Monitor self check question

你好

写入触发信号后,MONCHECK 寄存器的内容是什么?

因为 RESET 应该在写入 TRIGGER 之后立即触发。

顺祝商祺!

Peter

Re: S32M24x PMC_AE Monitor self check question

感谢您的反馈。 我检查了我的设计,我认为主要问题在于:我无法读取 MONCHECK 的值,也就无法完成功能描述。 详情如下:

开机后,如果我按如下方式读取 MONCHECK,则返回值始终是 E_NOT_OK,我无法检查 DONEF 和触发信号的值。为什么我读不到?

ret = Ae_ReadRegister((uint32)&(IP_PMC_AE->MONCHECK),32,&data);

如果我将 MONCHECK 写入 PMC_AE_MONCHECK_TRIGGER(2),如下所示,那么我就可以读取它,并且与我设置的值相同。

/*读取 MONCHECK,检查 DONEF=0 和 触发信号=10*/

ret = Ae_ReadRegister((uint32)&(IP_PMC_AE-)>MONCHECK), 32,&data);

如果((data&(PMC_AE_MONCHECK_DONEF_MASK|PMC_AE_MONCHECK_TRIGGER_MASK))!=PMC_AE_MONCHECK_TRIGGER(2))

{

data = PMC_AE_MONCHECK_TRIGGER(2);

ret = Ae_WriteRegister((uint32)&(IP_PMC_AE-)>MONCHECK), 32, data);

}

/*写入触发信号 = 01*/

data = PMC_AE_MONCHECK_TRIGGER(1);

ret = Ae_WriteRegister((uint32)&(IP_PMC_AE-)>MONCHECK), 32, data);

ret = Ae_ReadRegister((uint32)&(IP_PMC_AE-)>MONCHECK), 32,&data);



Re: S32M24x PMC_AE Monitor self check question

你好

开机后,如果我按如下方式读取 MONCHECK,则返回值始终是 E_NOT_OK,我无法检查 DONEF 和触发信号的值。为什么我读不到?

能否通过调试器手动检查?

只需在开始时设置 while/decision 循环,并通过调试器直接读取寄存器,即可确定寄存器的值。

我不熟悉你们的驱动程序,所以无法判断它是否正确检查。

我会在这里进行测试,然后把结果告诉你们。

顺祝商祺!

Peter

顺祝商祺!

Peter

Re: S32M24x PMC_AE Monitor self check question初始化芯片后,我通过调试器手动进行了如下检查,结果始终是 E_NOT_OK。顺便说一下,我们的驱动程序基于 RTD( SW32K1_S32M24X_RTD_R21-11_3.0.0_D2503)。即使我使用示例项目(Ae_Handler_Faults_Example_DS_001_S32M244)再次进行测试,问题也是一样。

Std_ReturnType ret = E_NOT_OK;
while(ret == E_NOT_OK)
{
ret = Ae_ReadRegister((uint32)&(IP_PMC_AE->MONCHECK), 32,&data);
}
Re: S32M24x PMC_AE Monitor self check question

你好

我仔细查看了 AE 的编程,但在执行测试时却毫无进展。

这需要更多的时间来创建一个示例。

如需申请支持,请在 NXP.com 上提交申请。

如果有时间,我将在一月份创建一个工作示例,作为我的副业。

顺祝商祺!

Peter

Re: S32M24x PMC_AE Monitor self check question谢谢,我已收到,案件编号是:00755819
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-20-2025 02:26 AM
Updated by: