2254641_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2254641_ja-JP

2254641_ja-JP

IMX8MP RGMII接続(PHYなし)

こんにちは、

PHY を使用せずにスイッチへのイーサネット RGMII 接続を設定しようとしています。他の投稿に基づいて、デバイス ツリーを次のように構成しました。

&fec {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_fec>, <&pinctrl_fec_phy>;
	phy-mode = "rgmii";
	status = "okay";

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};

};

	pinctrl_fec: fecgrp {
		fsl,pins = ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ;
	};

	pinctrl_fec_phy: fecphygrp {
		fsl,pins = ,
			   ;
	};

ethtool では「Link detected: yes」と表示され、ifconfig では IP アドレスが割り当てられたことが示されます。しかし、ボードとの間で ping を実行することができません。このCASEでピンが正しく設定されているかCAN確認できますか?ありがとう。

i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: IMX8MP RGMII Connection with No PHY

ご返信ありがとうございます。私はすでにその文書を見て、ここまで進むことができました。しかし、物事をうまく進めるためには、まださらなる支援が必要です。

Re: IMX8MP RGMII Connection with No PHY

同封のファイルを参照してください。これはあなたのCASEに非常に役立ちます。

Re: IMX8MP RGMII Connection with No PHY

RGMIIの場合、現在のBSPはこれをデフォルトでサポートしているので、それを参照することができます。

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk.dts#L39...

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-08-2025 04:23 AM
更新人: