2254483_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2254483_ja-JP

2254483_ja-JP

S32K3 FPUのINFとNaNの例外

こんにちは、


S32K314 チップ上の FPU に例外を設定しようとしていますが、特定のCASEをキャッチする方法がわかりません。


1) オーバーフローと、INF になる操作をキャッチしようとしています。ただし、INF が入力の 1 つである場合、出力は INF に設定されますが、フラグは設定されません。例外を使用して、入力の 1 つとして INF を持つ操作をキャッチするにはどうすればよいですか。


2) 例外を使用して、すべての NaN (Quiet と Signaling の両方) をキャッチしようとしています。明らかに SNaN をキャッチ CAN ますが、例外を使用して QNaN をキャッチ CAN するにはどうすればよいでしょうか?SO、すべての NaN を SNaN にするにはどうすればよいでしょうか。あるいは、すべての NaN をキャッチできるようにするにはどうすればよいでしょうか。


ありがとう、

ジョン

Re: S32K3 FPU Exceptions for INF and NaN

1) 入力として INF を使用すると、IEEE-754 に従って有効とみなされるため、IOC またはオーバーフローは発生しません。

INF では無効な操作が行われる可能性があります:
INF − INF → 無効、結果 = NaN (IOC セット)。
INF × 0 → 無効、結果 = NaN (IOC セット)。

2) QNaN は例外を発生せず、黙って伝播します。SNaN のみが無効な演算条件を発生させます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-05-2025 01:27 AM
更新者: