2254115_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2254115_ja-JP

2254115_ja-JP

EB Tresos 29.0 号

オフライン アクティベーションを使用して EBtresos 29.0 をアクティベートしましたが、次の問題が発生しました: 応答のプロセッシング中にエラーが発生しました (50019、41200、10246)。これを解決するにはどうすればよいですか?何度も試しても成功しなかったため、オフラインアクティベーションを使用するしかありませんでした。

Re: EB Tresos 29.0 Issue

こんにちは、

どのような手順を踏むかはわかりませんが、EB のアクティベーション ガイドは次のとおりです。

次の章を参照してください。

5.1.3.単一ユーザーまたは評価ライセンスをオフラインでアクティベートする

もっと詳しい情報を教えていただければ、お手伝いCANかもしれません。

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: EB Tresos 29.0 Issue

@petervlna

こんにちは。私が使用したアクティベーション コードは、NXP 公式 Web サイトからのB25C-AEBB-4319-BAB1 (2026 年 6 月 30 日まで有効)です。オフライン アクティベーション ファイル activation.xml の生成に失敗しました。複数回試行した後も、activation.xml ファイルは失敗として表示されます。これを解決するにはどうすればCANよいですか?ご協力ありがとうございました。ソフトウェアはEB Client License Administrator 1.5.1です。

自分のコンピューターを使用してアクティベーション要求ファイルを生成しようとしましたが、同僚の NXP アカウントで生成された activation.xml ファイルは依然として失敗と表示されます。

haihaihai_0-1764835645731.pnghaihaihai_0-1764835645731.png

あなたは中国人ですか?後で中国語でコミュニケーションできますか?


Re: EB Tresos 29.0 Issue

こんにちは、

年末まで有効な新しいコードをテストしたところ、アクティベーションは成功しました。

1 日 SO に NXP SW アカウントに表示されます。

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: EB Tresos 29.0 Issue

こんにちは、

あなたは中国人ですか?後で中国語でコミュニケーションできますか?

No.

こちらをご覧ください。無料のライセンスプールは枯渇しているようです:

https://community.nxp.com/t5/S32K/EB-activation-failed/td-p/2252930

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: EB Tresos 29.0 Issue

こんにちは。ご返信ありがとうございます。しかし、NXP公式サイト上のライセンスは今日現在更新されていません。新しいライセンスはいつ利用可能になりますか?

Re: EB Tresos 29.0 Issue

こんにちは、

以下は、Flexera 管理者から受け取った公式の回答です。

更新中です。更新する権限を持つ人々に引き継がれました。

本格的な開発には、EBから永久ライセンスを購入することをお勧めします。そうでない場合は、評価ライセンスの更新を待つ必要があります。

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: EB Tresos 29.0 Issue

こんにちは。3日間待っていますが、アクティベーション コードが今日もまだ更新されていません。アクティベーションコードはいつ利用可能になりますか?

Re: EB Tresos 29.0 Issue

こんにちは、

これは奇妙だ。コードを更新するよう管理者に再度通知しました。

押してみます。

新しい EB tresos v 30 があることにも気付きました。

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: EB Tresos 29.0 Issue

こんにちは、
コードは現在、NXP SW アカウントで更新されています。

よろしくお願いいたします。

ピーター

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-17-2025 03:39 AM
更新人: