2253724_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2253724_ja-JP

2253724_ja-JP

S32Z/E の SMU_M33 で CAN LLCE を使用できますか?

S32Z/E の LLCE パッケージでは、サンプルでは常に RTU_R52 を使用して LLCE ファームウェアをロードおよび使用していますが、SMU_M33 を使用して同じ機能を実行できるかどうかを知りたいです。もしSOなら、何を変更する必要がありますか?

Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E?

こんにちは、 zyt

次の図のように、S32ZE_GreenVIP_1.3.0/doc/UM_S32ZE_GreenVIP.pdf を参照してください。

SMUはFlexLLCEの初期化、CAN_HUBの設定に使用できます。
リソース マネージャーによって。

RTU は通信モジュールを直接使用し、IPCF を使用した FlexLLCE とのデータ交換を行います。

Joey_z_0-1764818044183.pngJoey_z_0-1764818044183.png

BR

ジョーイ

Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E?

こんにちは、 zyt

お問い合わせいただきありがとうございます。

この質問を確認するお手伝いをさせていただきます。

BR

ジョーイ

Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E?

SMUを使用して、LLCEの初期化だけでなく、LLCEルーティング機能すべてに対応できますか?RTUは関与しないのでしょうか?

Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E?

こんにちは、zyt

ご返信よろしくお願いします。

SMUを使用して、LLCEの初期化だけでなく、LLCEルーティング機能すべてに対応できますか?RTUは関与しないのでしょうか?

>>> SMU を使用して LLCE ファームウェアをロードし、LLCE ルーティング機能を設定しますか?

また、SMU を使用して FlexLLCE とデータを交換しますか?

BR

ジョーイ

Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E?

はい、CAN2CAN、CAN2ETH、ETH2CAN などのルーティング関連のすべての機能を SMU と LLCE で実行し、 RTU は参加させません。

Re: Can LLCE used with SMU_M33 in S32Z/E?

こんにちは、zyt

返信が遅くなり申し訳ありません。

現在、FlexLLCE のソフトウェア ドライバとファームウェアは、ホスト アプリケーション用の RTU R52 コアの使用のみをサポートしています。現時点では、これを SMU CM33 コアに移植する予定はありません。

BR

ジョーイ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-08-2025 01:26 AM
Updated by: