2253548_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2253548_ja-JP

2253548_ja-JP

HVBMS s32k358 プロジェクト

こんにちは:

現在、s32k358 プラットフォームをベースにした BMS システムの開発に取り組んでいます。開発にあたっては、すでに「HvBms800_774_772_TPL_Bring_Up」のソースコードを参照しています。

元のコードと NXP の EVB に戻り、このプロジェクトを使用して NXP RD-K358BMU ボードで実行すると、システムを約 30 分から 1 時間実行した後に GeneralError がエラーを返すことがわかりました。エラーは常に「ERROR_CMU_READ_MEASUREMENTS_SME3_ERROR」などの SL レイヤー部分に関連します。

SL 部分のないプロジェクトやソースコードを公開するものがあるかどうか知りたいです。問題が分からないからです。本当にNXPの助けが必要です。よろしくお願いします。


よろしくお願いします。

BR、ビルウェン

Re: HVBMS s32k358 project

こんにちは:

NXP サンプル プロジェクト「 HvBms800_774_772_TPL_Bring_Up 」の添付ファイルを更新しました。

よろしくお願いします。

BR、ビルウェン

Re: HVBMS s32k358 project

こんにちは、BillWenさん。

HVBMS チームからのフィードバックは次のとおりです。

Bms SL デモ部分内には、デモ SW の実稼働使用を防ぐために、使用回数を制限するカウンターがあります。この機能は、2021 年の最初のリリース以来、当社のソフトウェアに含まれています。

SO、これを回避するために、お客様はプレミアムを購入する必要があります。これが当社のソフトウェアの意図した動作です。

そうでない場合は、TD 抽出を独自に処理する必要があります。


よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-05-2025 01:27 AM
Updated by: