2253273_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2253273_ja-JP

2253273_ja-JP

バーチャルボックス

#リンクサーバーMCUXPRESSO-VSC

win vbox vm でデバッグ セッションを開始すると問題が発生します。

これを試した人はいますか?

開発ボードMCX NRe: Virtualbox

こんにちは@Peter19

問題を詳しく説明していただけますか?

BR

ハリー

Re: Virtualbox

@Harry_Zhang

こんにちは。LinkServer をデバッグ プローブとして使用し、 MCUXpresso VS Code 拡張機能 (v25.11.16)を使用してFRDM‑MCXN947ボードをデバッグしようとしています。

私の環境は次のとおりです:

  • ホストOS: Windows 11

  • ゲストOS: Windows 11 (VirtualBox VM)

  • MCUXpresso VS Code拡張機能: 25.11.16

  • デバッグプローブ: LinkServer

  • ターゲットボード: FRDM-MCXN947

問題: VM 内でデバッグ セッションを開始すると、セッションの起動に失敗します。拡張機能は正しくインストールされていますが、デバッガーがターゲットに接続されません。

質問: この構成 (Windows 11 ホスト + VirtualBox 内の Windows 11 ゲスト) で LinkServer デバッグを正常に実行できた人はいますか?LinkServer に影響する、VirtualBox の USB パススルーまたはドライバ セットアップに関する既知の制限事項や必要な構成手順はありますか?

ご指導いただければ幸いです。

Re: Virtualbox

こんにちは@Peter19

LinkServer には低レベルの USB/HID アクセスが必要ですが、VirtualBox USB パススルーは HID クラスのデバッグ プローブでは不安定です。

SO、LinkServer デバッグがVirtualBox 内で確実に機能することはほとんどないと思います。

VBではなくホストでデバッグしてみるといいと思います
ホスト上で MCUXpresso IDE またはホスト上で MCUXpresso VS Code 拡張機能を使用できます。

BR

ハリー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-10-2025 04:29 AM
Updated by: